This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:VFB-超出规格

Guru**** 2580035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420930/lm27762-vfb--out-of-spec

器件型号:LM27762

工具与软件:

您好!

我正在尝试评估 LM27762设计、以便从5.2V 输入电压生成+/- 5V 电压。  

我观察到 VFB-引脚上的电压超出了规格。

请确定以下设计值  

VIN = 5.2

电压的寄存器  

VFB+= 1.20

R1 = 220K、R2 = 68K

VOUT+= 5.07

输入电压

Vfb-=-1.15 (超出数据表的规格)

R3 = 270k、R4 = 82K

VOUT =-4.99

 

我不确定分压器是否会影响 VFB-电压?

您能否分享一下会影响电压输出的因素。  

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    Vout 的指定范围为±1V5至±5V、您是否尝试获得更高的输出电压?

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的应用、我需要生成+/-5V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    电荷泵输出阻抗以及 LDO 压降电压会出现一些压降。 用于负电源轨的 LM27762电荷泵有一定的输出阻抗。 请参阅数据表中的图4、了解输出阻抗如何随负载电流变化。 您可以通过测量连接到 CP 引脚的电容器上的电压来测量电荷泵输出端的电压。  您能告诉我在-ve 轨上的负载电流有多大吗? 另一个要考虑的压降是用于负电源轨的 LDO 的压降。 请参阅数据表中的图3以了解这些曲线。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    请找到以下值  

    输入电压(V) I_load (mA) 输出电压(V) CPOUT 电压(V)
    5.2. 5. -4.98 -4.98
    5.2. 10. -4.98 -4.98
    5.2. 20. -4.96. -4.96.
    5.2. 25. -4.95 -4.95
    5.2. 50. -4.9. -4.9.

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    查看图4中的曲线、在50mA 负载电流下、预计电荷泵上会出现大约200mV 的压降。 测得大约300mV 的压降。 测得的5.2V 输入是否靠近 IC VIN 和 GND 引脚? 我不确定额外的100mV 是否来自 PCB 压降。  

    您是否可以将设计中的输入电源更改为5.5V 而不是5.2V? 我认为这将为转换器提供足够的裕度来进行正确调节。

    此致、

    Varun