This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:是否可以从应用程序创建的 EEPROM 中提取二进制数据?

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421192/tps65994ad-is-it-possible-to-extract-binary-data-from-an-eeprom-created-by-an-application

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65994AD、并且对应用工具有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

是否可以从应用程序创建的 EEPROM 中提取二进制数据?

在我们的产品中、TPS65994AD 连接到 EEPROM 或 FRAM。
我想将应用程序提取的数据存储在 EEPROM 中、
以及从 EEPROM 读取和操作 TPS65994AD 的设置。

从我在文档中阅读到的内容来看、似乎可以将其提取为项目文件、但我认为没有提到将其提取为二进制文件等

您能告诉我该怎么做吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    通过点击 Device -> Import Settings from Device、您应该能够使用 GUI 6.4.32 (最新 GUI)

    然后将 I2C 地址更改为端口 A 的地址、导入全局器件设置选项卡和共享器件设置

    将 I2C 地址更改为端口 B 的地址、仅导入"Shared Device Settings"。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!  
    谢谢!

    Chris