This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:电源管理论坛

Guru**** 2447730 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394461/ucc25660-power-management-forum

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:TL431UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

正如您之前所了解和讨论的、我们尝试使用 ucc256601ddbr 和 ucc28180DR 设计1000W 电动汽车充电器。

PFC 输入170Vac 至265Vac、50Hz

PFC 输出 最小360 Vdc、标称390Vdc、最大410 Vdc - 3A

LLC 输出直流- 64V- 15A

此设计中我们面临一些问题。 没有脱离突发模式。 在突发模式下运行高达12A。

作为参考我随附的 设计 Excel 工具,原理图和 波形有负载和 没有负载和引脚电平.

请分享您 关于此问题的可解决反馈。

e2e.ti.com/.../1000-watt-board-detial.zip

谢谢并尊重  

Aditya Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您的查询正在审核中。 我会在今天给你回复。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    关于 LLC 转换器(UCC256601)工作波形: 我看到您共用了栅极驱动电压、ISNS 和 VFB。 谢谢你。

    VFB 不能准确地表示"VFBreplica "电压、(VFBreplica)是关键控制变量。

    与 VFBreplica 一起、LL 引脚设置决定突发模式行为。

    VFBreplica =(IFB - IOPTO) x RFB 内部

    可以通过测量 R220两端的电压来估算 IOPTO。 IOPTO = V (220)/R220。  


    我要求您提供以下信息。

    1.使用当前设置(您共享)测量并共享 R220两端的负载电压。 如上所述、该电压为 VFBreplica 提供了见解。  

    2.将 LL 引脚设定点降低到0.5V 并在负载上观察到以下情况并共享。

    A.栅极驱动电压(HO、LO)

    B. ISNS

    c. R220两端的电压(适用于 VFBreplica)。

    3.我还能理解此应用中的输出电压范围是多少(最小值到最大值)吗?

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth 先生:

    感谢您的宝贵反馈、

    1.我共享的波形没有任何更改、只需在 R220上添加波形、而不是 FB 引脚波形。

    2.我尝试按照设计工具减小 LL 引脚设定点、并根据我共享的波形尝试了0.441和0.617。

    3.如何选择光电补偿电阻和电容值(C55 & R148)



    4.此设计适用于48V 铅酸电池、其最小电压为42V、最大电压为64V。

    5.我正在分享变压器和 LR 设计表,也请查看。

    6.我选择 Tset 选项5根据最低开关频率是正确的?

    主席先生、我们是否可以在您方便的时间内通过电话与您联系、以便查看设计工具和更好的解决方案。

    请查找附加的文件。

    e2e.ti.com/.../1000-watt-borad-detail.zip

    感谢和尊重  
    Aditya Arya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我将在周一查看详细信息并提供反馈和建议。  

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的到来。 它需要一步一步地正确完成。

    1.突发模式设置和编程

    我的指导是将 LL 引脚电压(VLLB)设置为0.5。 我看到您使用的两个电阻器值设置 不会  LL 引脚上的电压变为0.5V、而这些器件仍提供约1V 电压。

    请使用 R190->75k Ω、R189 (620k Ω=不变)。 这会将 LL 引脚(VLLB)的电压设置为约0.5V。

    操作:

    a.借助于(VLLB=~0.5V)、请捕获三个波形(LO、ISNS、V (R221))。  

    b. 为提高抗扰度、我建议将 C26 (FB 引脚上的电容器)靠近 UCC25660x 的 FB 和 GNDP 引脚放置。 (我在 V (R221)上看到很多噪声)。

    c.为确保正确测量、我建议遵循以下原则:

    i.需要通过单点接地(用于所有三个电压探头)捕获波形、以靠近 UCC25660x 的 PCB 作为参考。 这有助于避免由于探头之间的差分接地电压基准而导致接地反弹和测量误差。

    II.为 DSO 上的 V (R221)设置使用100mV/div 刻度(20MHz)、以确保信号的可读性。

    2.进入 CC 和 CV 调节回路:

    我在外部 MCU 中看到一个 CC+一个 CV、还在外部 MCU 上输出 OVP、另外以分立方式实现了一个电压环路/OVP 电路。  

    只应有一个用于 CV 调节环路的环路/电路、一个用于 OVP。 这两个环路不应相互作用;这意味着电压阈值设置点必须保持分开。 首先、您可以禁用所有 OVP 电路、以便调节环路单独起作用。

    您能解释一下用哪一个来做什么吗?  

    a.使用 U4电路进行 OVP 或电压调节?

    b.   电路 R53/R54使用的内部基准是什么?

    c.(电池感测)电路 R49/R52使用的内部基准是什么?

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的宝贵反馈、

    1.突发模式设置和编程

    a.我们设置 LL 引脚电压(VLLB- 0.54)(R189-620K Ω 和 R190-75K Ω)

    b:在 FB 引脚和 GND 附近增加了一个电容值为2.2nF 的电容器。

    c:我们使用单个接地引脚将电压探针接地。

      由于产生不必要的噪声、我们无法使用100mV/div 标度和 V (R220)进行测量。因此我们检查200mV/div 标度

    结果:-设计仍处于突发模式、高达10A

    试验条件 :-

    a:目前我们不使用 PFC 电路、而是使用 Chroma 电源为 LLC 提供365直流电压

    @(如果我们使用 PFC 电路、结果相同、设计 在突发模式下运行高达11A)

    b。我们甚至不会将 iso1光耦合器与 MCU 搭配使用、而是仅使用具有光耦合器 is02的 TL431

    查询: -

    为什么 光耦合器 R220电阻在电压范围内的阻 值是正弦值。 选择此电阻器(R220)的阻值时可以进行哪些计算?

    如何为光耦选择补偿电阻器和电容器值(C55和 R148)?

    请查找随附的设计波形和输出详细信息文件

    e2e.ti.com/.../1000-watt-board-detail-with-LL-vlg-0.54.zip

    谢谢并尊重

    Aditya Arya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya

    感谢您分享详细信息。

    光耦处的 R220是有助于仅测量光耦电流的电阻。 它不是设计的参数。 出于实际目的、建议保持在1k Ω 至10k Ω 范围内。

    让我们通过电话讨论 LL、TSET 和反馈环路补偿的改进。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:


    如您所知,我们正在尝试开发1000瓦 EV 充电器(65V 15A ).  

    在上一次虚拟会议中、我们讨论了突发模式和反馈信号。
    结果:-
    测试条件:-
    当我们使用 外部电源到 LLC 只有390 VDC :-我们实施了您的建议,如拆分 CR 和添加电容器并联 C55和 R148后,在 突发模式取得成功,但反馈信号仍然像噪音。
    注意:-如果我们尝试采用 FB 波形、并且该设计在5A 至6A 时以突发模式运行、则此噪声会更加明显、否则电路会在3A 时退出突发模式。  

    查询:
    A. 同一电路板无法通过 PFC 正常运行无论我们提供 交流 电(交流电最高仅为8   安培)还是直流电(直流电最高仅为12安培) 、我都分享波形  
    b.如果我们在单独的 电路板上运行 PFC 并 仅与其他 LLC(电路板)电路连接。 它运行得很好。  
    需要 反馈:- 在原理图 和布局上, 我在 随附 文件中共享  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您的查询正在审核中。 我明天会回到你身边。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如果由直流电源供电时 LLC 电路单独工作正常、则会说明 PFC 电路会注入噪声。  

    如果在您尝试测量意味着什么时电路运行性能降低、则会通过测量注入一些噪声。 测量系统不得将噪声引入控制电路、这一点很重要。 使用高频同轴电缆、而不是带有长接地线和大回路的直接无源探头。 这会拾取噪声、尤其是在布局不是最好的情况下。  

    在查找转换器性能之前、务必测量开关性能并在给定电路板上优化开关性能。

     我看到了原理图。 我有一些问题。 请确认已实施了讨论中的哪些建议、您看到了绩效改进、没有绩效改进、没有实施。

    LLC:

    1.测量每个功率 MOSFET 的 VDS 和 VGS 以及二极管的 A-K 电压、观察没有振铃。 如果出现不可接受的振铃、请采取措施来抑制振铃。 增加栅极电阻值或使用更好的缓冲电路。 请共享波形。

    2.使用高频同轴电缆,而不是带长接地线和大回路的直接无源探头。 大型接地环路会拾取噪声并注入电路、尤其是在布局不是最佳时。

    3.目前使用的 C55、R148、C128的数值是什么? C55是否更改为10nF? 我看到 C128是470uF、这是非常高的。 它应该在100pF 至1nF 的范围内。

    4.目前使用的 R22,R12的值是什么?

    5.目前使用的 R9、C4、R21、C14和 CY3值是什么? 电路原理图中尚不清楚。

    6.考虑使用2k 代替 R220、并考虑 在测量结束后将 R220与0 Ω 短接。

    7.您是否使用隔离式差分探头在 LF 突发中测量电容器 C19电压、以看到电压没有下降。 如果下降、考虑将电容增加到最高3uF (最高4.7uF 陶瓷电容器)。

    8.如果您使用 CY3、请将其主端直接连接至功率电容器。 将其连接到控制电路接地会干扰接地基准。

    9.在12伏电压条件下、在次级侧电路附近放置一个10 μ F 电容。 在 R135和 U4阳极之间靠近这些元件的位置添加一个陶瓷旁路电容器。

    PFC:

    PFC 控制器使用什么? 电路原理图中尚不清楚。 我假设它是 UCC28180。

    1.  在靠近 IC 的 VCC 引脚处至少使用1uF 电容器(以及100nF 陶瓷电容器、如果需要)。 原理图仅显示了104pF 的 VCC 值。

    2.测量 Q2 VGS 和 VDS 以确认阻尼响应。 如果 VGS 具有高振铃、则增大栅极电阻。

    2.建议使用图腾柱驱动器提供的额外独立栅极电阻来并联两个 MOSFET (Q2、Q14)。

    3.如果需要、可在 Q2和/或 D28处使用缓冲器。

    4.在 ISENSE 引脚上使用适当的滤波器。 使用约200-300欧姆串联电阻(R203)进行滤波。

    5、原理图中不清楚所用电感的值。 我希望您能够适当地使用它。

    布局:

    使用提供的图像、我无法进行详细的布局审核。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth 先生:

    LLC;

    1.测量每个功率 MOSFET 的 VDS 和 VGS 以及二极管的 A-K 电压、观察没有振铃。 如果出现不可接受的振铃、请采取措施来抑制振铃。 增加栅极电阻值或使用更好的缓冲电路。 请共享波形。

    回复;-我很快会分享 功率 MOSFET 的所有波形 VDS & VGS ,但没有振铃 .

    2.使用高频同轴电缆,而不是带长接地线和大回路的直接无源探头。 大型接地环路会拾取噪声并注入电路、尤其是在布局不是最佳时。

    回复;-我们使用最短的接地,我们使用最近的 IC 接地 来测量所有波形   

    3.目前使用的 C55、R148、C128的数值是什么? C55是否更改为10nF? 我看到 C128是470uF、这是非常高的。 它应该在100pF 至1nF 的范围内。

    回复;-抱歉分享错误的值原理图,我将分享更新的原理图我们使用 C55- 10nF, R148-33k 欧姆, C128- 470pF  

    4.目前使用的 R22,R12的值是什么?

    回复;-我们使用 R22和 R12 -10欧姆  

    5.目前使用的 R9、C4、R21、C14和 CY3值是什么? 电路原理图中尚不清楚

    回复;- R9 -100欧姆、C4 -220pf、R21 -100欧姆、C14 -220pf 和 CY3 - 2.2nf 的值。

    6.考虑使用2k 代替 R220、并考虑 在测量结束后将 R220与0 Ω 短接。

    回复;- 我们已经使用510ohm 到10k 但没有好处,根据您的建议,我将   检查与0 Ohm 分享的结果 很快。

    7.您是否使用隔离式差分探头在 LF 突发中测量电容器 C19电压、以看到电压没有下降。 如果下降、考虑将电容增加到最高3uF (最高4.7uF 陶瓷电容器)。

    回复;-我们使用100nf 到1uf,但 没有 好处。

    8.如果您使用 CY3、请将其主端直接连接至功率电容器。 将其连接到控制电路接地会干扰接地基准。

    回复;-有 cy3 cap 和没有 cy3 cap 结果是 相同的,但根据您的建议,我们尝试直接连接到 功率 cap

    .

    PFC:

    PFC 控制器使用什么? 电路原理图中尚不清楚。 我假设它是 UCC28180。

    回复;是的、我们使用 ucc28180 PFC IC

    1.  在靠近 IC 的 VCC 引脚处至少使用1uF 电容器(以及100nF 陶瓷电容器、如果需要)。 原理图仅显示了104pF 的 VCC 值。

    回复;- SIR 104pf=100nF(10pF*10000),我们也使用高达10uf.  

    2.测量 Q2 VGS 和 VDS 以确认阻尼响应。 如果 VGS 具有高振铃、则增大栅极电阻。

    回复;- 我很快会分享所有的波形 Vds & Vgs 的 MOSFET ,但没有振铃。  

    2.建议使用图腾柱驱动器提供的额外独立栅极电阻来并联两个 MOSFET (Q2、Q14)。

    回复;-好的,我们考虑您的建议下一个版本的 PCB  

    3.如果需要、可在 Q2和/或 D28处使用缓冲器。

    4.在 ISENSE 引脚上使用适当的滤波器。 使用约200-300欧姆串联电阻(R203)进行滤波。

    回复;-我们以前尝试过 100欧姆,但 没有 好处现在我们尝试了300欧姆和分享很快的结果  

    5、原理图中不清楚所用电感的值。 我希望您能够适当地使用它。

    回复;-我们使用200 μ H 电感器根据 WBDesign PFC 工具我已经分享了 WBDesign PFC 工具  

    布局:

    使用提供的图像、我无法进行详细的布局审核。

    回复;- 我在之前的邮件中也分享了 Cadence 软件的板级文件  

    e2e.ti.com/.../T.I-BOARD.brd

    请查找更新的原理图 PFC 和 LLC 的随附文件  

    e2e.ti.com/.../updated-llc-schematic.pdfe2e.ti.com/.../updated-pfc-schematic.pdf

    此致  

    Aditya Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您分享更新。


    我期待看到所请求的波形。 根据电路板上的布局布线和噪声来设计栅极驱动速度非常重要。 您将知道何时恰当地测量了 FET 和靠近 FET 和靠近最近滤波电容器的驱动器和 D-S 信号的栅极驱动信号。 这些测量需要在探头的全带宽下完成(500MHz 或更高)。 在为 LLC 和 PFC 测量这些值时、我预计栅极驱动会变慢。

    同时-  

    2.如前所述、LLC 转换器的输出电流受限、仅当 PFC 开启时才有效。 这意味着正在注入一些噪声。 您需要首先确定噪声源并对其进行滤波或衰减。

    3.如前所述、FB 走线区域靠近高压节点。 则需要在新布局中使其远离。 在此之前、切断靠近 ISO1的覆铜区域(如果未使用)、该区域非常靠近电感器 L7。 尝试将电阻器 R40移至 LLC 控制器附近(与 C129结合使用)并使用100 Ω-2k Ω 范围内的值来 降低噪声(R220为0 Ω)。

    4、PFC 开关电流通过 C60和 C61获得较大的回路面积。 尝试在底层添加一些小型 HF 电容器以提供较小的环路面积。

    5.在 PFC 输出端为开关频率分量添加本地滤波电容- Q14 (S)- D28 (K)。

    6.净"D"是反激变压器的输出,其电流高度不连续。 输出在靠近反激式变压器时未进行滤波。 网络完全通过 LLC 和 PFC 转换器。 这是错误的路由。 计划使用滤波 VCC、并且仅在滤波后计划将其穿过电路板。 规划一个具有小电感环路的初级 VCC 电流返回路径、我找不到该路径。  

    7.将 PFC FET 图腾柱驱动器的电容器从 PFC 控制器的 VCC 解耦。

    8. Q2、Q4栅极驱动返回路径环路较大。 改进布局。  

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹。

    如果您有任何新问题、可以在新主题中提出该主题的相应主题。

    此致
    Hemanth