This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:帮助了解应用配置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77207, BQ77307, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421182/bq77207-help-understanding-application-configuration

器件型号:BQ77207
主题中讨论的其他器件: BQ77307BQ76907

工具与软件:

大家好、我正在设计电池保护解决方案、但我无法理解 bq77207产品说明书的图8-1中的背对背 FET 配置。 正如我所理解的、DOUT 和 COUT 高电平有效、控制两个 NMOS。当检测到故障时、将 PMOS 栅极置为0、将其打开。 如您所知、在正常工作模式下、PMOS 的电压 vg=Vs 将会关闭、并且无法充电或放电。 如果可能、我想保持高侧保护器 FET 的状态。

我是否缺少了解此应用的信息? 如何将其配置为按预期运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susana、

    为使此配置正常工作、器件必须处于低电平有效配置。 因此、如果发生故障、它会将 COUT/DOUT 拉至低电平以关断 N 沟道 FET。 目前、此器件当前发布的任何版本都不具有该功能。

    该保护器最常用作旨在熔丝流动的次级保护器。

    如果您希望器件能够使用 FET 执行保护和监测、可以查看 BQ76907 器件、该器件集成了适用于7节串联系统的低侧 FET 驱动器。 对于仅保护器件、您可以查看 BQ77307。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答