This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:实现复杂功率限制的最佳方法? (PCIe CEM 规格要求)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408034/tps25990-best-way-to-do-a-complex-power-limit-pcie-cem-specification-requirement

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985

工具与软件:

您好!

PCIe 5.0 CEM 规范具有复杂的功率限制要求、请参阅 https://edc.intel.com/content/www/us/en/design/ipla/software-development-platforms/client/platforms/alder-lake-desktop/atx-version-3-0-multi-rail-desktop-platform-power-supply-design-guide/2.1a/pcie-add-in-card-power-excursions/

实现该要求需要使用 TPS25990+TPS25985、因为 OC_LIMIT 可能达到最大值 27ms 时的允许偏移约为90A。

但是、这会将 I_OCP 设置为90A、这意味着始终可能存在63%的过载情况、从而导致连接器处出现不可接受的80K 温升。

确保遵循长期电流限制的最佳方法是什么?

在背景下、该应用是可以热插入600W 插卡的 PCIe 转接卡电力输送系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最大负载电流是多少? 您想要多少 OCP? 支持90A 持续27ms?

    计时器功能允许电流在一段时间内高于 OCP。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    很抱歉,我没有收到电子邮件通知,只记得现在查看论坛。

    OCP 理想情况下应遵循 PCIe 功耗曲线、 例如:

    不要在电流<= 55A 时跳闸
    如果施加大于660mS 的60A 电流、则跳闸
    如果施加110A 电流的时间大于10ms、则跳闸
    如果施加大于165A 的电流、则立即跳闸。

    诚然、这可能会使事情变得过于复杂。  另一种解决方案可以是:
    如果施加大于165A 的电流、则立即跳闸
    1s 移动平均值超过 55A 时跳闸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    看起来、您需要监测通过 PMBus 寄存器的电流、然后根据电流电平控制器件的 EN 引脚。

    此致  

    Kunal Goel