This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:启用后出现意外的长延迟

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421514/tps22810-unexpected-long-delay-after-enabling

器件型号:TPS22810

工具与软件:

当我向使能引脚施加3.3V 电压时、我会在输出端看到5.78ms 的延迟。 这是否正常?

*。 CIR 文件:

RVD_CAR (TINA Netlist Editor format)
**************************************
**  This file was created by TINA   **
**         www.tina.com             ** 
**      (c) DesignSoft, Inc.        **          
**     www.designsoftware.com       **
**************************************
.LIB "<TINADIR>\EXAMPLES\SPICE\TSPICE.LIB"
.LIB "<TINADIR>\SPICELIB\Operational Amplifiers.LIB"
.TEMP 27
.AC DEC 20 10 1MEG
.TRAN 80U 40M UIC
.DC LIN VEN1 0 1 10M

.PROBE V([EN]) V([Vout])

Vin         4 0 12
VEN1        EN 0 DC 0 AC 1 0
+ PWL TIME_SCALE_FACTOR=20M VALUE_SCALE_FACTOR=3.3
+      REPEAT FOREVER
+       (0, 0) (500N 1) (499.9995M 1) (500.0005M -1) (999.9995M -1) (1,0) ENDREPEAT
R2          Vout 0 1K 
R1          3 Vout 15K 
C1          4 0 1U 
R3          5 3 511 
C2          6 0 22N 
XU1         6 EN 0 5 4 3 TPS22810_TRANS


* SUBCKT: TPS22810_TRANS encrypted macro, content not displayed


.END

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记让 CT 保持悬空(开关压摆率控制。 可保持悬空)。 问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    很高兴听到问题已解决。 我将关闭该主题帖。  

    此致、
    Arush