This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:关于 CIN 与 CL 的建议电容比为10:1

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421537/tps22810-regarding-the-recommended-capacitance-ratio-of-cin-to-cl-of-10-1

器件型号:TPS22810
Thread 中讨论的其他器件:LM7310

工具与软件:

尊敬的 TI:
NMOS 开关具有体二极管、由于电流可能从 VOUT 流向 VIN、因此建议 CIN 与 CL 的比率为10:1。
然而、如果 VOUT 变得高于 VIN、则可能会导致 NMOS 损坏、因此如果电流流经体二极管、则可能不是问题。
不过、如果体二极管发生过流、就会出现问题。
我想让您披露体二极管的特性数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FET 体二极管不是为持续电流而设计的。 我们不提供体二极管的特性、建议在设计中采用该电流不流动的方式。  

    您可以共享预期电流。 通常、体二极管上的几 mW 功耗没有问题。  

    如果您需要反向电流阻断器件、我可以建议使用 LM7310负载开关。  

    此致、
    Arush