This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:无法检查 UCD3138A 的内存调试器中的 RAM 值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419886/ucd3138a-unable-to-check-ram-values-in-memory-debugger-for-ucd3138a

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138USB-TO-GPIO2

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我将使用 UCD3138A 和 CCS 版本12.8.0.00012来生成.x0文件。

其他详细信息:

  • Fusion Digital Power Studio v3.0.77
  • UCD3138修订版2 ROM
  • 映射:UCD3138 Rev2寄存器
  • USB 适配器(USB-TO-GPIO2) v2.1.0.0

下载闪存后、我们无法检查内存调试器中的 RAM 值。 其他寄存器似乎可以正常工作、并会按预期计算 main.c 文件中设置的值。 但是、我们无法在内存调试器中读取 RAM 值。

能否就如何解决此问题提供建议? 附加了源文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决...
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    很高兴问题解决了。 您能否分享一下您为解决该问题所做的工作?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    当然可以! 我们发现在使用 UCD3xxx 器件 GUI 中的内存调试器时、我们未正确设置映射文件...
    要解决此问题、请执行以下步骤:

    1. 转至 文件>更改映射...
    2. 选择包含 Map//PP 文件的文件夹。

    此致、