This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR012403:转换器无输出

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421880/dcr012403-no-output-from-converter

器件型号:DCR012403

工具与软件:

转换器没有输出、该设计可以从另一个正常工作的 CCT 重复使用。 这是 cct;

和布局

转换器被移除、3V3消耗~μ V 10mA、因此这一侧不存在负载问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    感谢您发送编修。  使用该模块的您之前的设计有何不同? 布局?

    布局图有点令人困惑、因为我无法分辨隔离边界的位置、尽管可以在不影响模块运行的情况下将-VS 和-VS VOUT 引脚连接在一起。  我刚刚发现您的这些布局建议与我们的数据表布局建议不同。 布局图片的重叠层和颜色使我很难跟踪信号。  您能分享一下每一层的图片吗?

    您是否能够监控连接到-VREG 引脚的 VOUT 电压?  或者、如果您电路板上的模块以某种方式损坏、请将该模块替换为新模块?

    请告诉我。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您还能分享一下电路板的照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    即-VS 和-Vs VOUT 不会 已连接、请参阅原理图;24V_RTN 与 GND

      顶层

      INT 层

    底层为 GND、无其他连接。

    VOUT wrt - VREG 为-0.05V。  我虽然已经更换了模块、但这是第二个没有输出的模块、这引导我来到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想查看其他内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    感谢您提供的信息。  您在哪里测量了 Vout 和 VREG?  我的意思是、您将仪表的接地引线放在了哪里?  这只是一个双层 PCB 吗? 如果是、我无法看到 GND 是如何连接到负载电路的。   

    您能仔细检查一下吗?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    它是4层、 INT1是 GND 平面。 您是否需要看到它?

    I 从引脚12至 GND (引脚13)测得的 VREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。  我需要所有层的图片。  我担心 PCB 上可能会出错。  您是否更改了您以前的设计(即您称为"另一个 CCT"的设计)的布局?  与此电路板和另一电路板有何区别?  您是否还可以分享其他配置和布局以便我可以交叉检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个 CCT 布局的顶部覆铜(3D)、几乎相同;旋转90、引脚26、27上没有散热  

    当前顶部铜层(3D)

    .

    如果您提供了电子邮件、我可以向您发送光绘文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    很抱歉、我只能问每层的覆铜和空隙。 您还可以展示其他 IC 区域、高达 C6 (3.3V 电容器)吗?  重叠的层会导致混淆。  

    顺便说一下、您是否测量了 C1电压并确保施加了24V 的电压? 请原谅我提出一个看似愚蠢的问题。  但是、我还不知道您分享的原理图或布局信息、因此我只需尝试询问我目前能够想到的所有可能性。 如果一切都正确(我的意思是 sch 和布局)、则应存在正确的 VREG 和 VOUT。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    填充第2层和第底部、第3层填充有一些信号。

    我注意到"插入"也会获取文件、这里 是光绘文件。

    如果我仅在两个引脚(即1、26)上施加24V 电压到+VS、-VS、会发生什么情况?  我从电源中取出 IC 并进行了尝试。 我的电源限制为150mA、它将达到最大值。 由于未连接 ENABLE、我预计不会发生任何情况;我的 IC 是否有坏批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用、仅控制最终级 LDO、即 VOUT、如果提供输入、VREG 应仍具有电压。  150mA 听起来过高。  不过、我不认为一个新的模块是毫无道理的。  是否可以在较旧的工作板上安装一个、以仔细检查是 PCB 问题、而不是模块问题?

    关于布局审查、请允许我留出一些时间来打开 Gerbers。   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快、它们都在使用中。 我可能会在几天内拿到一份。

    好的、如果您想查看其他内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    我认为您没有共享正确的 Gerber 文件。  我将其打开、它看起来与我们正在调试的板不一样。  请仔细检查。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    抱歉、打开的项目太多。 它在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明天就看一下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    模块是问题,我把它拆下,并放在已知工作的另一个板,它的行为是相同的;要么没有输出或过多的电流消耗。 将已知良好的单元中的模块放置到当前电路板上后、它将正常工作。

     查看购买历史记录、批次(5件)是9月6日从 DigiKey (加拿大)购买的。  你想做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    感谢您的更新。  我刚刚审查了布局(不知道你的最新帖子:-(),难怪我没有发现任何错误。   

    我们随时为您提供技术支持。 关于这些故障器件、我认为您应该直接联系 Digikey 并要求更换、因为您已经有足够的故障器件证据。  

    谢谢!

    Youhao