This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:与 UCD9240和 UCD3138相比有哪些优点和缺点?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418806/ucd9240-what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-ucd9240-and-ucd3138-compared

器件型号:UCD9240
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具与软件:

对比 UCD9240和 UCD3138的优缺点有哪些? UCD9240是否支持10KW 以上的 PFC 设计? 是否有适用于 UCD3138 类似的 支持 UCD9240的 TI-Fusion-Digital-Power- Designer 的 GUI 设计软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD924*是否支持 交错无桥或图腾柱无桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在调查此申请、我们将在下周与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为 UCD 部件提供支持的应用工程师现已休假、2周后还会回来。

    UCD9240适用于非隔离式直流/直流降压转换器

    UCD9240适用于隔离式降压转换器并支持 PFC。

    您可以订购 EVM  

    用户指南的链接

    使用 UCD3138PFCEVM-026 (修订版 C)(TI.com)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道的是整个 UCD92 **系列是否不仅支持 UCD9240、还支持高功率 PFC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是整个 UCD92**。 数据表中提供了相关信息。

    此致