This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:禁用时输出

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421742/ucc27624-output-when-disabled

器件型号:UCC27624

工具与软件:

嗨、团队:

当 ENx 被禁用时、OUTx 是否会被驱动为低电平?
还是弱下拉?
禁用时、我要上拉 OUTx。 我想知道这是否可行。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就有关 UCC27624的问题联系 TI。

    当 ENx 为低电平时、OUTx 为低电平、如数据表中的器件逻辑表所示。

    输出引脚内部没有下拉电阻器。 唯一的下拉电阻是下拉结构的 Rdson、它是 ROL、为0.6 Ω。

    当驱动器被禁用时、无法上拉输出。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    谢谢、我了解它在禁用时被驱动为低电平。
    在禁用时、是否有任何低侧驱动器的输出变为高阻态并可以从外部上拉?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们没有任何低侧驱动器在禁用后变为高阻态或拉至高电平。 如果特定的竞争对手器件是该器件的目标产品、请分享。

    谢谢!

    William Moore