This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:采用 SOT223封装的固定12V 输出版本的订购代码

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422504/tlv761-ordering-code-for-fixed-12v-output-version-in-sot223

器件型号:TLV761

工具与软件:

采用 SOT223封装的 TLV761 12V 固定输出版本的订购代码是什么? 我发现 Mouser 有 TLV761C0DCYR 库存、但无法根据数据表中的命名法判断该器件的固定输出电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    TLV761C0DCYR 适用于12V。 我们正在更新数据表、以便在命名规则表中显示这一点。 这使用十六进制编码。

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甜蜜! 从不想到十六进制。 DigiKey 已将其正确编码为12V 部件、但没有库存。 Mouser 刚刚显示其为"800mV 至13V"。  可能希望让您的分销商营销人员跟进他们以更正问题。