This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422352/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951

工具与软件:

尊敬的先生:

我们正在使用 UCC28951设计适用于4kW 充电器的 PSFB 板。 您能否介绍如何在 UCC28951中执行固定延迟方法以使 DT 保持一致。 死区时间(DT) 不均匀、所有高侧开关 A 和 C 以及低侧开关 B 和 D 中的死区时间(DT1)和死区时间(DT2)都存在差异。以下结果是开关之间的死区时间

A 和 C VGS 输出 DT1 500ns

A 和 C VGS 输出为 DT2 1.7us

 DT1 680ns 时的 B 和 D VGS 输出、

B 和 D VGS 输出 DT2 1.42us

您能否建议如何将其更改为 所有开关之间的均一死区时间? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    若要使用固定延迟方法进行设计、您可以将 ADEL 和 ADEREF 连接到接地端、或将 VREF 的分压器连接到 ADEL 和 ADEREF 引脚。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28951通过固定延迟方法实现相移全桥的分步设计过程。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、