This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145布局视图

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421791/lm25145-lm25145-layout-rewiev

器件型号:LM25145

工具与软件:

各位员工、您好!

我设计了一个开关稳压器,从24V 转换到19V @ 5A 和12V @ 8A ,电路运行良好,可以提供其所有的输出功率没有问题。

我在电路工作时听到噪音和哨声、我想问自己、这种可能是开关频率造成的噪音是否会造成问题并可能缩短器件的使用寿命。

e2e.ti.com/.../l1243a.pdf

e2e.ti.com/.../de1243a.zip

有人可以看一下布局并告诉我是否有什么问题吗? 我被这种噪音吓到了...