This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BMS 的 EDV_CMP 和自放电

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420926/bq78350-r1-edv_cmp-and-self-discharge-of-bms

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想知道将 EDV_CMP 设置为1是否考虑自放电和电气负载设置来调整充电状态。
具体来说、如果电池包空闲一段时间、那么由于电池和 BMS 电子设备的自放电、我预计电压会降低。

充电状态是否会相应地调整(降低)以解决这一问题?  例如、如果一个电池包的电压为50V 和90%、而自放电至48V、那么电量监测计的读数是仍然为90%还是会相应降低?

我还看到有一个自放电率参数。  这是否用于解决感测电阻看不到的负载? 主要是 BMS 电子元件对电芯的负载吗?

谢谢!


Kevin K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    请允许我花些时间来研究您的问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    遗憾的是、BQ78350是我们的 CEDV 算法电量监测计之一、除非电压达到 EDV 阈值之一、否则该算法无法基于开路电压的下降来调整 SOC。 因此、如果电压从50V 下降到48V、监测计仍将读取90% SOC。 现在、您应该使用自放电参数寄存器、因为这将更新剩余容量并应该更新 SOC。 是的、这将考虑检测电阻未检测到的负载。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adrian。

    这很有帮助。  我将相应地调整自放电寄存器。

    此致、
    Kevin