This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:FMEA 文档

Guru**** 2384310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76920, BQ76930, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422379/bq76920-fmea-documentation

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76930、bq77PL900、 BQ76952

工具与软件:

您好!

我想知道是否 有可用于以下 IC 的 FMEA 或安全分析文档-
    - BQ76920
    - BQ76930
    - bq77PL900
    - BQ76952
此致、
Dattatreya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dattatreya、

    只有 BQ76952包含 PinFMEA 和安全相关文档。 您可以在 https://www.ti.com/product/BQ76952 页面中申请访问权限:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您提供的信息。 bq77PL900也没有类似的 FMEA 文档?  

    此外、如果 AFE IC 没有 FMEA 文档 、是否能够根据 IEC 60335和 UL2595等标准对电池包进行认证? 为了能够对电池包进行认证、我需要对涉及 AFE 和 FET 开关的功能安全子系统进行 FMEA 分析。 如何在没有 AFE IC 的 FMEA 文档的情况下实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dattatreya、

    [报价 userid="504947" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422379/bq76920-fmea-documentation/5450609 #5450609"] bq77PL900是否也有类似 FMEA 文档?  [报价]

    遗憾的是、它没有。

    此外、如果 AFE IC 没有 FMEA 文档、 是否有办法根据 IEC 60335和 UL2595等标准认证电池包? 为了能够对电池包进行认证、我需要对涉及 AFE 和 FET 开关的功能安全子系统进行 FMEA 分析。 如何在没有 AFE IC 的 FMEA 文档的情况下实现该目标?

    这些标准中的大多数都是系统级标准、取决于整个系统、您可能必须联系他们以了解系统通过认证所需的条件。 对于 IC 级 FMEA、您可能必须自行对器件进行分析、以便能够通过这些标准、或者将其外包出去。 我们的大多数客户都能够顺利地获得我们的器件按照他们的特定标准进行认证。

    对于 BQ76952、它将提供安全文档、可帮助您通过所需的标准。 如果签订了 NDA、您可以申请访问权限、并且我们将授予它下载任何 FMEA /安全文档的权限。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    好的、明白了。

    对于我们的认证、我们主要关注安全关键部分、即 FET 控制。  对 bq77PL900 IC 中的 FET 控制器件进行 FMEA 分析应该非常轻松、因为它完全是模拟器件(与 BQ769x0系列不同、FET 控制是以数字方式完成的)。 bq77PL900 IC 是否有引脚等效图文档、其中对欠压/过压等模块进行了更加独立的介绍? 这将使 FMEA 分析更加简单。

    bq77PL900原理图-

    BQ76930原理图-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dattatreya、

    FET 驱动器本身是一个模拟元件。 对于引脚等效图、我们拥有以下文档:

    我们还提供了一个文档、其中更详细地介绍了 FET 驱动器的工作原理:

    我认为这些功能可能有用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dattatreya,

    另一个问题是、出于好奇心、您计划在系统中使用什么 MCU?

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前使用 ST Microelectronics 和 NXP Semiconductor 的 MCU。