This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:BQ41z50的电池组上的启动电压是多少?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417706/bq41z50-what-is-the-startup-voltage-at-pack-of-bq41z50

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

大家好、我有一个关于 BQ41z50电池组上的启动电压的问题。

在 BQ41z50数据表中、6.3建议运行条件部分显示了电池组启动电压的典型值为2.25V。 但是、在6.6电源控制部分中、、PACK 上的启动电压 典型值为4.5V。

数据表中的两个语句之间似乎存在差异、这实际上已经让我困扰了很长一段时间。

我很期待收到你的答复。  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的基准测试显示切换电压约为4.2V。 请注意、这可能因器件而异。 我将遵循第6.6节中规定的典型电压(4.5V)。  

    让我略作介绍一下为什么会出现差异。

    BQ41z50是 BQ40z50的下一代产品。 不同之处在于 BQ41z50不再支持1S、而是从2S 到4S。 第6.3节可能是从 bq40z50数据表粘贴的内容。 我们不要忘记、bq41z50是向市场推出的加速产品。 此器件尚未完全上市。 我们正在听取反馈。  

    感谢您的反馈、我们将在 RTM 修订版中记下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Couso、

    感谢您的答复。

    您的 基准测试显示 PACK 的启动电压约为4.2V。 这是否意味着 PACK 引脚约为4.2V?

    如果 PACK 引脚串联一个连接到 PACK+、PACK+的10kΩ 外部电阻器可能至少需要5.25V 才能启动 50kΩ 41z50?(4.2V/BQ41z50=5.25V 40kΩ)

    期待您的回复。 谢谢你。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chong、您好。 沈

    我的基准测试显示 PACK 引脚电压约为4.18V。 请注意、这可能因器件而异。 为安全起见、请至少使用4.5V 作为启动电压。 请注意、该引脚可高达40V。  

    在任何情况下、假设您使用2节电池、在该电池放电至2.5V 的情况下、最低的电池组电压将大约为5V。 锂离子电池的典型截止电压为3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Couso、

    、感谢您。

    除了、μ F 之外、BQ41z50的 PACK 引脚的关断电压是多少?

    来自数据表、当 BAT 引脚电压低于2.75V 时、芯片由 VCC 引脚供电。 VCC 电压来自 PACK+到 DSG MOS、PACK+电压的值是多少会导致芯片关断?

    我想知道 BQ41z50关断级的工作原理。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chong、您好。 沈

    正确、 当 BAT 电压大约为  2.75V 时、器件转换至关断状态。 然后、IC 由 VCC 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我还有一个关于 PACK 引脚上的分流电压的问题。 如果 IC 由 VCC 供电、、IC 将在 PACK+的电压不够时关断。 、、BQ41z50的 PACK 引脚的关断电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PACK+不是 BQ41z50的电源电压引脚。 数据表中的术语是指随后连接到 BAT 引脚的电池包可堆叠电压。  

    当 BAT 引脚电压约为2.75V 时、bq41z50将从 BAT 电源转换为 VCC 电源。 此时 IC 将关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解您的意思。

    当 BAT 引脚电压约为2.75V 时、bq41z50将从 BAT 电源转换为 VCC 电源。 此时、如果 VCC 引脚电压足够高、例如插入 PACK+的充电器时、IC 是否会关闭?

    从我的角度来看、 当 BAT 引脚电压低于2.75V、时、bq41z50将从 BAT 电源转换为 VCC 电源。 同时、PACK+的充电器电压通过 DSG MOS 或体二极管传输、导致 VCC 引脚电压变得非常高、因此 IC 由 VCC 引脚供电且不会关断。 如果 PACK+电压非常低、除了、μ A 之外、IC 将关断。

    我想问我是否理解正确?谢谢您!

    在 BQ40z50的数据表中、有一个与 PACK 电压相关的关断电压点。 我不知道 BQ41z50是否具有这样的关断电压点。

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="576226" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417706/bq41z50-what-is-the-startup-voltage-at-pack-of-bq41z50/5438565 #5438565"]同时、来自 PACK+的充电器电压通过 DSG MOS 或体二极管传输、导致 VCC 引脚电压变得非常高、因此 IC 由 VCC 引脚供电且不会关断。

    是的。 只要连接了充电器、器件就不会转换到关断状态。  
    该器件会检测 PACK 引脚电压、如果存在充电器、则会保持正常模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在上述情况下、该器件会检测 PACK 引脚电压、并在充电器存在时保持正常模式。 当 BAT 引脚电压低于2.75V 并且 PACK 引脚电压逐渐降低时、芯片将关断。 那么、IC 关断电压与电池组电压的关系是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它根据 单个电芯电压之和转换为关断状态。

    它根据 PACK 引脚电压从关断状态唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 观察关断电压、BQ41z50和 BQ40z50之间似乎存在差异。虽然在 BQ40z50的数据表中、有一个与 PACK 电压相关的关断电压点、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从系统级的角度来看、BQ41z50 DS 更有意义。 这可能是 BQ40z50数据表中的一个拼写错误。

    当电池电压低于固定硬件电压时、您会希望关机。 而不是当充电器电压低于2.2V 时。