This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:请审查并评论该设计

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421729/tps7a57-please-review-and-comment-on-the-design

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    请确保 Cout 上的有效电容至少为15uF。  如果没有偏置电源连接到 BIAS 引脚、则无需在 BIAS 引脚上放置连接至 GND 的电容器。  否则、原理图看起来很好。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、您好!

    感谢您的反馈。

    如果我使用的是 Vin=1.2V 且 Vout= 1V @2.5A、请确认是否可以进行相同的设计。 (未启用 BIAS V 和 CP)

    谢谢!

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    是的、在使用电荷泵时 Vin = 1.2V 且 Vout = 1V 将没有问题。

    谢谢!

    Stephen