This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:学习周期等

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411542/bq34z100-learning-cycle-and-more

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400GPCCHEM

工具与软件:

我无法在使用 BQ34Z100的板上完成学习周期。 我拥有 EV2400编程器、并且已成功校准电量计、并已尝试多次校准电量计。 我尚未看到从04开始记忆状态切换至05。 附件是最新的充电日志和设置的导出。 我猜我的设置还不是很正确。

我的另一个问题是使4 LED 配置正常工作。 我已尝试外部配置以及使用4 LED 内置配置。 我正在使用 I2C 端口、我认为我无法使用该端口并且4个 LED 内置配置可正常运行是有道理的。 但我是否必须切换到 HDQ 模式才能利用内置4 LED? 在电量监测计完成学习周期之前、这也许是一个静音主题? 我只是假设 LED 应该模仿 BQ Studio 中所示的测量仪表、如果电量为77%、如果每个 LED 代表25%、我预计3个 LED 将亮起。 我不想仅显示 RSOC、而是显示 SOH。

我的电池组为14.4V 4.5AH (64.8Wh)、由12节1.2V 镍氢电池串联组成。 我将使用的镍氢化学 ID 为0641、这种匹配度最高、我认为是4%。 镍氢电池需要哪些设置、我假设我可以将收尾电流保持为空或默认值、而不使用镍氢电池化学 ID?  看起来我需要运行另一个放电周期,我昨晚运行没有保存。   

我的计划截止日期已接近、并且希望让此测量仪表发挥作用、从而提升此设计的可信度。

 e2e.ti.com/.../charge-again.log

e2e.ti.com/.../Charger-board-0001-day-2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,我忘了添加到我的第一篇文章. 启用"It-Enable"后、如何禁用它? 它接缝处、就像一旦启用、我就不能再将任何设置 du 更改为错误写入或从闪存读回。 我能够更改任何内容的唯一方法是使用初始固件重新刷写器件并重新开始。 这是唯一的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    学习周期:

    当我查看您的日志时、您的电压在电池静止的整个过程中下降、电压需要稳定。 电压下降幅度似乎超过预期值、我要验证这些电压读数是否正确。 在时间6000处、电压和电流存在较大的尖峰、这种情况不可能发生。

    实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    LED:

    您使用的是 BQ34z100EVM 还是定制 PCB?

    您是否正确配置了这些寄存器?

    TRM 介绍了 LED 将如何工作。

    镍氢电池 ChemID:

    您能否共享化学 ID 报告和数据输入。

    化学物质匹配不佳可能会导致学习周期中出现问题。

    请配置其中一个位

    还请配置学习周期文档开头的所有关键参数。

    IT 禁用:

    启用后就无法在该器件上禁用它、默认的.srec 将使其禁用。 您可以将其刷写以禁用它。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    感谢您发送编修。  

    对于 LED 操作、我在任何文档中都找不到此答案。 使用  TRM 中提到的直接4 LED 配置、I2C 是否仍可用于与电量监测计通信? EVM 文档中只提到了这一点:这仅适用于 EVM 模块吗? 我能否将定制电路板与直接4 LED 配置配合使用并保留 I2C 通信? 否则、我将切换到外部配置。 此时、我无法看到所有4个 LED 都按预期运行、同时使用直接4个 LED 保持 I2C 启用。 我知道、一旦我切换到 HDQ 模式、就无法切换回 I2C??

    Schem、我将需要进行更新才能使用 HDQ。

    ChemID 报告已随附。 我将使用 ChemID 643

    e2e.ti.com/.../Charge_5F00_rel_2D00_dis_5F00_rel-_5F00_log_2D00_report.zip

    我从 TI 下载的任何文档中都找不到以下代码片段。 它的位置。 我不清楚如何设置它们。 我已经搜索了 TRM 我没有运气。 TRM I 已于2021年9月进行了修订

    是否有需要为镍氢电池与其他电池类型配置的关键参数列表?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    现在,他已经不在镇上了,他会在下周回到你身边。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、找到了最新的 TRM、它清除了一些问题。 只能启用这两种端接方法中的一种。 DT 或 DV。仍不清楚我是否可以使用 Direct 4 LED 并将监测计保持在 I2C 模式? 我将尝试使用一些更新的设置进行另一个学习周期。 我选择 DT 作为端接方法、将会看到它是怎样的。

    阅读了这个论坛的更多内容后,我意识到我最好的 CHEMID 仍然不理想5.84%。 你认为这足以完成学习循环吗? 我将再次尝试提交、以查看我是否可以获得更好的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelok:

    建议您再次提交以查看是否可以获得更好的匹配项。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得有关上述 LED 配置问题的可靠答案? Direct 4 LED 模式应该适合于 I2C 模式下的 Bq34Z100?  

    抓取数据来获得匹配的曲线时、我的电压分辨率应该是多少? 我使用的是 EVM 板。 目前、我的电压分辨率是12MV/步长。 此分辨率是否太高? 我已经校准了电压和电流、电流在1mA 阶跃时似乎正确。 但电压不是、这是我的问题是否获得干净的棋盘 ID 匹配? 电池组为12节1.2V 串联电池。 我还尝试在 EVM 上使用32V 步进、将该步进降低到24V、更改了串联电阻、因此我得到的是最初的16.5K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelok:

    我需要深入了解您的问题。 请给我一些时间来就此问题与您联系

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在4 LED 模式下传递 i2c。

     请使用 BQ34z100为 GPCChem 工具采集数据。 如果可能、请使用1个单元格采集数据。 如果您在使用 GPCChem 工具时遇到问题、请分享您将提交给该工具的数据以及工具返回的报告。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用1节1.2V 镍氢电池。 BQ34Z100的电压范围为3V 及更高。 我的电池组包含12节串联的1.2V 镍氢电池。 我已经通过上面的 GPC 化学工具提供了报告。 是否应尝试使用3节串联电池?

    下面是最后一个日志和报告的附加数据。

    e2e.ti.com/.../rel_5F00_dis_5F00_rel.txte2e.ti.com/.../Roomtemp-rel_5F00_dis_5F00_rel_2D00_report.zip

    我还提交了这份日志并正在等待报告。

     e2e.ti.com/.../roomtemp-rel_5F00_dis_5F00_rel-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelok:

    您能向我发送您所使用电池的数据表吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我昨晚从上次提交中收到的化合物 ID 与之前的 ID 完全不同、超过7%的匹配。 请参阅下面随附的。

    e2e.ti.com/.../Roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel-10_2D00_2_2D00_24_2D00_report.zip

    电池数据表  

    e2e.ti.com/.../MH_2D00_4_2D00_3-AF4500-Battery.pdf

    你是否有一个可以与我谈话的联系人、说他在维护 TI 资产 ID? 我是否还有任何其他选项仍然可以使用此电量监测计、以及我是否可以采取任何手动步骤来相对接近荷电状态。 完成学习循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享用于生成此报告的数据。

    您可以联系当地的 TI 办事处或支持 FAE、了解如何对电芯进行表征并获取定制化合物 ID。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego

    是、这是上一次报告中的数据。  e2e.ti.com/.../Roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel-10_2D00_2_2D00_24.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些数据看起来不错、我们的系统中似乎没有化学 ID 匹配、dod%误差小于7%、因此我建议发送您的电池来进行表征。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    由于我正在考虑将电池发送到 TI 进行特性评估、我还可以做些什么来欺骗学习周期或使该电量监测计像简单的库仑计数器那样手动运行吗?  我迫切需要使该器件正常运行。 我理解此类器件的本质是尽可能准确、坦率地说、目前不需要这种精度。

    能否使用用户可配置的负载模式来完成其他任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以禁用它、电量监测计将用作库仑计数器。 如果禁用了该功能、则不需要学习周期。

    此致、

    Diego