This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:高侧短路保护故障阈值

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420376/tps543b20-high-side-short-circuit-protection-fault-threshold

器件型号:TPS543B20

工具与软件:

您好!

我们的客户正在尝试使用高达45A 的 TPS543B20输出电流、而他查看了高侧短路保护故障阈值的 IHSOC。 然后他有一些问题  

1) 1)如果客户使 ILIM 保持断开状态、TPS543B20是否会限制在 IHSOC 的45A 中?

2) 2)您能否告诉他 TPS543B20在数据表中定义 IHSOC 的原因?

3)你能让他知道 IHSOC 最大数吗?

4)在 TPS543B20启动时是否有任何输出皮疹电流规格、例如最大浪涌电流和持续时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS543B20不支持45A 输出电流。 该器件仅适用于电流高达25A 的应用、2x TPS543B20可在每个相位上以22.5A 电流支持该应用。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈。

    客户有3个问题。

    1)您能告诉我为什么即使数据表指定了45A 的短线电流、TPS543B20也无法驱动高于25A 的电流吗? 客户驾驶电流高于25A 时是否会出现任何副作用?

    2) 2)如果客户不需要 ILIM 功能、则可以将 ILIM 保持打开状态。 ?

    3)你能告诉他为什么电流限制应该编程在 ILIM 引脚? 是否存在客户应通过 ILIM 对电流限制进行编程的背景?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    低侧 MOSFET 无法安全地处理45A、因此器件损坏可能会超过数据表规定的25A 限值。  

    我不建议将 ILIM 保持开路、因为这不会在发生过流事件时设置低侧 FET 保护限制。 如果不设置 ILIM、您将有可能会在发生过流事件时损坏器件。 请将 ILIM 值设置为比目标负载电流高5-10A。 这仅是为了在出现临时电流尖峰时保护器件、不能使该器件在25A 以上的电流下持续运行。

    此致、

    Britton