This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:用于7.4V 2节锂离子聚合物电池

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421721/bq25171evm-usage-in-7-4v-2-cell-li-ion-polymer-battery

器件型号:BQ25171EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 e-con 系统的 Jacob。  

我使用的是7.4V 2节锂离子聚合物电池。  

我使用此 EVM 通过我的电池验证充电电路。 设置的值、VSEL- 6.2K、CHM_TMR- 100k、ISET- 750E。

进行验证时、STAT 1 LED 持续亮起。  

但无法进行电池充电。 您能告诉我、我需要检查的所有事项都是什么。

提前感谢。  

Jacob S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    STAT 1开启和 STAT 2关闭将是可恢复的故障情况。  VIN OVP、BAT OVP 或 TS。

    VSEL- 6.2K --这是2单元 LiFePO4(7.4V)   

    CHM_TMR- 100k --锂离子电池5小时  

    Iset- 750E..-- 400mA 充电电流

    建议将 VSET 更改为3.6k、位置7 --这是2节锂离子电池(8.40V)、也适用于锂聚合物电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的建议。 它在将 VSET 更改为3.6K 后工作。  

    我还有 一些问题。

    1.将 VSET 更改为3.6K 后、电池正在充电。 但 STAT 1 LED 亮起、STAT 2 LED 处于熄灭状态。 您已经提到这是可恢复的故障情况。  我们可以采取哪些进一步措施来清除这种情况?  

    2. 在这个充电过程中我们还没有把电池的 NTC 输出端连接到 EVM 如果我们将 NTC 引脚连接到 EVM、STAT 1 LED 处于熄灭状态、STAT 2 LED 亮起。  并且 电池未在充电。  

    3.我们可以在从 USB 提供输入电压的同时为同一电池充电吗?( 5V、500mA )如果没有,我们有任何其他 IC 可以 通过 USB 输入为该电池充电。  

    期待您的回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="616858" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421721/bq25171evm-usage-in-7-4v-2-cell-li-ion-polymer-battery/5449620 #5449620"]1. 将 VSET 更改为3.6K 后、电池正在充电。 但 STAT 1 LED 亮起、STAT 2 LED 处于熄灭状态。 您已经提到这是可恢复的故障情况。  我们可以采取哪些进一步措施来清除这种情况?  [报价]

    可恢复故障和切换类似:

    正在充电 STAT1 --关闭、STAT2 --打开

    故障     STAT1 --开、STAT2 --关

    无需复位或清除。  仔细检查 LED。

    此外、可以在 ISET 引脚上监测充电电流、电压与输出电流成正比。  在 CC 阶段、它将为1V。

    [报价 userid="616858" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421721/bq25171evm-usage-in-7-4v-2-cell-li-ion-polymer-battery/5449620 #5449620"]2.  在此充电过程中、我们尚未将电池 NTC 输出连接到 EVM。 如果我们将 NTC 引脚连接到 EVM、STAT 1 LED 处于熄灭状态、STAT 2 LED 亮起。  并且 电池未在充电。  [报价]

    连接 NTC 时、检查 TS 到地的电压应约为0.380V、高于1.04V 是线圈关断、低于0.188V 是热关断。

    当将电池组 NTC 连接到 EVM 移除的 JP6短接跳线时、应处于开路状态。

    [报价 userid="616858" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421721/bq25171evm-usage-in-7-4v-2-cell-li-ion-polymer-battery/5449620 #5449620"]我们可以在从 USB 提供输入电压的同时为同样电池充电。(5V、500mA)如果没有、我们是否有任何其他 IC 可以 通过 USB 输入为该电池充电。  [报价]

    是的、5V 500mA 输入适用于此 EVM、即4.2V 和400mA 充电电流。