This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:如何限制浪涌电流

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419499/tps61322-how-to-limit-inrush-current

器件型号:TPS61322

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:使用 TPS61322的建议电路(电源设计器)(1.8至3.6V 输入电压、5V 输出电压@ 0.1A)、我们在使用 TPS61322前面的高侧 FET 开启器件时会遇到高浪涌电流(~0.8A)。 您能就如何降低浪涌电流提出建议吗?

此致

Ulf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulf:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周 星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:

    感谢您为支持此主题提供的帮助!

    尊敬的 Ulf:

    恐怕 可能需要在转换器前面添加一个大输入电容器、因为启动电流尖峰是器件所涉及的一个特性。