This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:仅需要4A 输出的类似器件

Guru**** 2510085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62914, TPS54320, LM2641, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422316/tps54620-need-a-similar-part-for-just-4a-output

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54320TPSM82914、TPS62914 LM2641TPS543620

工具与软件:

您能否针对4A 输出电流建议类似的降压转换器?

我的输入电压为12V+-10%、输出电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如果您希望呆在同一系列、封装相同的产品中、您可以使用 TPS54320 (3A) 、但它会比您的需求更低一些。

    另一方面、我们具有具有相同电流模式机制的4A 降压转换器、其中包括转换器 TPS62914或其模块 TPSM82914。 最大5A 时、我们还有 具有电流模式的 LM2641。 最后、如果您要寻找更新的器件、可以选择 包含高级电流模式的 TPS543620 (6A)。

    此致、

    Eileen