This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:我对 UCC27611的传播延迟有疑问

Guru**** 2769345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422075/ucc27611-i-have-a-question-about-propagation-delay-of-ucc27611

器件型号:UCC27611

工具与软件:

您好、我正在使用由"激光组件"制造的激光驱动器"QS-EVAL-Driver3"

我发现 QS-EVAL-Driver3使用 UCC27611驱动激光二极管。

在激光驱动器数据表中、该数据表显示传播延迟为15ns、而 UCC27611数据表显示传播延迟为14 (典型值) ns。

我有一个有关传播延迟变化的问题。

在数据表中所述的测试条件中、UCC27611传播延迟的方差和标准差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就有关 UCC27611的问题联系 TI。

    虽然我不熟悉激光组件的设计、但他们的系统可能会给驱动器增加一些超出驱动器空间的传播延迟。

    根据数据表中的开关特性表、驱动器的传播延迟规格的典型值为14ns、最大值为25ns。

    对于方差和标准偏差、数据表中提供了两张图、其中显示了传播延迟与温度间的关系、以显示其变化。

    谢谢!

    William Moore