This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:RX 线圈建议

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421456/bq51013b-rx-coil-suggestion

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

工具与软件:

为此无线接收器建议的 RX 线圈已过时或不可用。 下图中红色框内的线圈已过时、其余线圈不可用。  

恐怕只基于电感来选择一个未经测试的新线圈。 是否针对此芯片测试了任何新的 Rx 线圈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线圈是否正常? 或经过测试?

    www.digikey.my/.../6124577

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    上面的 TDK 线圈 WR202010-18M8很好、我们将其用于 TIDA-00318和其他小功耗应用。 该线圈适用于500mA 输出电流下的应用。

    另请查看 Wurth 760308103215

    这是一个48mm X 32mm 的更大线圈、可以在更高的输出电流下良好运行。  它用在新的 EVM 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的是 BQ51013B、其最大输出电流为1.5A 因此、500mA 输出将为低电平。  Wurth 760308103215 具有3A 输出电流。 自进行测试以来、我可以使用此线圈实现无线接收器  BQ51013B 的最大潜力。 请告诉我我我的假设是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、Wurth 760308103215能够支持您所需的更高电流。