This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:更多问题:当 EA+电压低于 EA-电压时、将产生栅极脉冲

Guru**** 1828160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421596/ucc28950-q1-more-questions-gate-pulses-occur-when-ea-voltage-is-lower-than-ea--voltage

器件型号:UCC28950-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

你好。
以下链接中的主题已锁定、因此我在此处发布了另一个问题。
TTP://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421084/ucc28950-q1-gate-pulses-occur-when-ea-voltage-is-lower-than-ea--voltage

---

感谢您的答复。
然而,我仍然不明白上述现象是如何发生的。
我想知道以下三件事。

1.当 SS 电压低于 EA-电压时、是否不应输出一个单一栅极脉冲?
2.当直流/直流转换器启动后、为什么栅极脉冲输出一次?
3.输出一个闸极脉冲后,为什么脉冲停止输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题正在审查中、我会很快回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最初、我认为这是编程的 Rtmin 和占空比导致的。  然而、再次观察这些波形、看起来您的 COMP 被保持在低电平并且 VREF 已经出现、并且您会在输出上看到这个滑动脉冲。    

    您是否确定这些是栅极驱动器引脚、只是没有噪声耦合到您的电路中?

    您可能需要将这些初始 *** 放大、以查看它们是否为输出 ***。  如果相等、它们的占空比应为50%。

    加电期间电路中是否还有其他东西打开?

    您是否有可以分享的原理图可以审阅?

    此致、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    图7和8显示了初始脉冲的放大波形。

    此电路在100kHz 下运行、可以看到大约5us 宽的栅极脉冲。

    在通电过程中电路中是否有其他东西打开?

    不会、我们只会逐渐增加 EA+电压。

    您是否有可以分享的原理图,我可以查看?

    至于原理图、我们无法立即分享任何内容。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享正在查看的波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了这些波形、看起来像是在软启动期间看到的初始脉冲。

    在软启动期间 、软启动电压将需要一个大于 Rtmin 的占空比光栅、栅极驱动将需要一些脉冲。  如果占空比小于 Rtmin 编程的占空比、栅极驱动将终止脉冲。

    请勿二次平衡  

    在软启动期间 、软启动电压将需要一个大于 Rtmin 的占空比光栅、栅极驱动将需要一些脉冲。  如果占空比小于 Rtmin 编程的占空比、栅极驱动将终止脉冲。

    在启动期间、可以在 UCC28950/1 600W EVM 中观察到这些初始脉冲。  通过以下链接可访问 EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf

    图26显示了软启动加电期间的这些初始脉冲。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、