This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UC2843:emission issue.

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421607/uc2843-uc2843-emission-issue

器件型号:UC2843

工具与软件:

您好!

我们在 UC2843 IC 的以下部分面临辐射发射测试的问题。

在55MHz -110MHz 频率下观察到大约78dBuV 发射。  

以下是详细信息:

输入电源:24V、输出:sec1- 24V/V 110mA、sec2- 24V/V 70mA。

分析:我们观察到在栅极脉冲 Q2处有振铃。  

我们完成了下图标记的一些更改。  

1.在 MOSFET Q2栅极和接地之间添加了0.01uF 的电容,如下所示。

在变化后、我们观察到排放减少了约12dBuV。

您能否确认以上解决方案是否正确?  

是否有其他方法可以减少排放?

谢谢!

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常会增大 R8、而不是添加此电容器。 但可以添加电容器。 可以灵活地增加 R8、因为您可以添加反向并联二极管、使上升和下降时间不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    考虑到开关转换器的工作频率为210kHz、我们将 R8更改为22欧姆、并将与 R212并联的电容器值调整为22nF。 我们根据需要观察到低于40dBuV 的良好发射结果。

    请参阅随附的 DSO 波形、其中显示了 MOSFET Q2栅极脉冲(红色)、MOSFET Q2漏极脉冲(蓝色)和变压器次级脉冲(黄色)。

    我们可以查询 MOSFET Q2的栅极脉冲;由于如上所述栅极连接了 RC、因此这不是完美的方波。

    栅极脉冲的形状是否可接受?

    我们验证了栅极脉冲的电压为8.2V、高于 MOSFET 栅极阈值电压(3.8V)。

    我们能否继续进行上述 RC 组合、或者您是否有任何改进建议?

    谢谢!

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的示波器通道带宽是多少? 带宽设置看起来不好。

    基本而言、您需要测量电路板上的效率和温度。 如果这些都没问题、那么设计就没问题。