This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:SPICE 仿真模型问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM27761EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417125/lm27761-spice-simulation-model-issue

器件型号:LM27761

工具与软件:

尊敬的专家:

我遇到了 LM27761的 Spice 模型问题、因为它模拟器件启动。 在我的电路中、EN 连接到 VIN。 我期望 VOUT 处存在负电压、但它会保持接近0。
通过 https://www.ti.com/lit/zip/snvmak0提供的仿真设置 看起来确实能够产生负输出电压、但当 EN 直接连接到 VIN 而不是单独的电压源时则不能产生。
Spice 模型有问题、或者当模型 Spice 模型仿真实际器件行为时、EN 输入不能简单地连接到 VIN。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    某些型号需要0V 启动初始化。

    您可以作为一种权变措施来为 VIN 和 EN 引脚都使用延迟的 VEN 电压源。 这样、可以将这些引脚连接在一起、并且仿真按预期启动。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、该电路功能。 我的设置存在的问题是 Vin (连接到 EN)确实会在某个时间出现、但边沿会变慢。 我曾尝试模拟您的电路、它设法在 TR=0.26ms 时产生负电压、但是在 TR=0.27ms 时会出现收敛问题、我需要 TR=1.25ms 之类的值...

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    感谢您的反馈。

    我不确定现在能否快速更新仿真模型。

    是否可以选择评估实部?

    我想您可以在 myTI 帐户下订购一个免费样片。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    谢谢。 EVM 太昂贵。 我将构建电路、看看它是否起作用。
    但是、如果仿真模型(我仍然认为存在缺陷)能够对实际行为进行建模、那会很好。 EN 应该在其电压高于1.2V 时看到逻辑高电平。不过、IC 的额定工作电压为从 Vin 2.7V 开始、我读取到它将在 Vin 降至低于2.4V 时关闭。在我的电路中、在 Vin 缓慢上升的情况下、我看到泵正在尝试在 EN 升至1.2V 以上后启动一段时间、 但是、飞跨电容即使在2.7V 以上时也看不到完整的输入电压。它不断切换较小的电压、输出永远无法达到其目标。 我希望这不是 IC 的实际行为。

    此致、

    Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    感谢您的更新。

    已注意到更新模拟模型的请求、并将在工作过程中予以考虑。

    我将通过关于 EVM 的电子邮件与您联系。

    我预计上述输入电压斜坡上的 IC 不会出现任何问题。 如果您发现任何问题、敬请告知。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    关于 EVM、您可以联系 Luc Meson luc.meson@proton.me。他是我支持的客户。

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    我还可以在下周查看一下我们的实验室中是否具有 EVM、并快速尝试缓慢的 Vin 斜坡、看看它是否能正常加电。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    我尝试按主题中所述缓慢启动 LM27761EVM。 5V 的 VIN 在1.25ms 内斜升。 输出电压的生成没有任何问题。

    此致、

    Andreas。