This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:TPS564257 7.5V 输出电感器选择

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564247, TPS56637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405354/tps564257-tps564257-7-5v-output-inductor-choice

器件型号:TPS564257
Thread 中讨论的其他器件:TPS564247TPS56637

工具与软件:

您好!

您之前已确认此器件为 DCAP3而非 DCAP1。

但是、我需要知道要使用多大的电感器值才能从15V 输入输出7.5V 电压?

数据表中提到建议的电压为5V 时为4.7u、电压为10V 时为6.8u... 我是否可以对7.5V 使用4.7u、仍能获得10mV p-p 或更低的纹波?  

我的输出电容器组是:3x22u 1206 + 7x 10u 0805 + 1x 100N 0402陶瓷电容器+ 10uf 3 Ω 阻尼电容器。

如有必要、请进行检查和仿真。 4.7u 似乎比6.8要好得多、更多可用\便宜。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehards:

    我的同事 Lucia 将回复你。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehards:

    您可以参阅以下应用手册以了解输出纹波评估。 还请 考虑陶瓷电容器具有直流降额、检查陶瓷电容器的直流偏置电压特性。

      降压开关稳压器的输出纹波电压(修订版 A)

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经阅读过、但没有提到电感器选择。 我使用 TPS564247取得了出色的结果、可以获得大约5mV p-p 的总纹波系数、没有噪声。  

    我使用了3x22u 1206 X5R 电容器+ 5x10u 0805 X5R 电容器+ 2x100nf 0402电容器+ 1x10u 高 ESR 电容器。 电容(3欧姆用于阻尼)与我的输出电容并联。 电感器为2.2u (具有低电阻)。 我创建了同一电路的新原型、但使用另一个10U 0805电容器取代了一个100nF。

    我这次需要7.5V 输出、这就是我看到该器件的原因。 我看到的另一个器件是 TPS56637。 但是、这两者都具有低开关频率、因为 tps564247具有1.2MHz、分别为0.6MHz 和0.5MHz、这可能需要我更改输出电容或电感器。

    请检查我在这里发布的内容并提供您的建议。 我永远不会使用电气。 电容器、只有陶瓷和一些固体聚合物。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    那么我们可以使用4.7uH 电感器。 在此之前、您可以检查稳态运行、输出纹波和负载瞬态是否满足您的要求。 如果是、则没有问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为4.7u 也是最好的选择。

    但是、您提到了检查 stead-state 运行、输出纹波和负载瞬态... 如何在不构建原型的情况下实现它? 我不明白你的意思。

    以前、我构建完全相同的电路、但使用 TPS564247构建5V 电路、表现完美!! 3-5 mV p-p 总纹波、这非常好。 可以放心地假设使用此稳压器和更大的电容(用于直流偏置)在7.5V 电压下可以获得相同的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是中国节日,将于10月8日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我的意思是、如果您使用 EVM 板或您的板、则可以检查并测量它们的行为。 谢谢!

    BRS

    卢西亚