This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:计算检查

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421494/tps61500-calculations-review

器件型号:TPS61500

工具与软件:

您好支持团队:

我将设计用于14.5英寸显示屏的背光驱动器、以 向 WLED 背光提供电流、这些背光包含5个灯串、每个灯串有8个 LED。

背光具有共阳极和共阴极连接、因此我认为灯串之间的电流匹配并不重要。

一般规格:

输入:3.3V

输出:24.8V 180mA

最高环境温度:70 ~ 75C

我检查了许多 SOT-23-6 LED 驱动器、但当我检查开关电流、最高工作温度、封装的热阻时、我相信我在高温(假设是70°C)下会遇到问题。

不过、我发现了这款 TPS61500、它适合多串背光吗? 您能否检查随附的计算文件并进行相应的评论? 如果你有更好的选择,请与我分享!

驱动器:德州仪器(TI)的 TPS61500PWPR。

电感器:Bourns Inc.的 SRN8040TA-150M

二极管:Diodes Incorporated 提供的 SDT3A45SA-13。

FB 电阻:来自 Yageo 的 RT1206BRD071RL。

谢谢!

Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意。
    WLED 背光由 6个灯串组成、每个灯串8个 LED。 (总共48个 LED)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、您好!

    感谢您为我提供最新信息。  

    正在等待响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    感谢您的耐心等待! 我将提醒我们的专家在他回到办公室后回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    正如您提到的、LED 灯串具有 共阳极和共阴极连接、所以它们是无法分离的?

    如果是、则可以使用 TPS61500。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    否、我通过电路板布局进行了验证、并使用 DMM 对其进行测试。

    我很高兴能够使用它、因为它提供了适合最高环境温度的良好热阻。

    计算结果如何? 我不会超过最大开关电流(3A)、对吗? 是否需要增加电感值(以22 µH 为例)?

    BR、

    Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    是的、您当前的设置无法达到3A 最小限值。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    好的、非常好。
    谢谢你。