This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:最短导通时间

Guru**** 2515345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100, TPSM82823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419883/tpsm83100-minimum-on-time

器件型号:TPSM83100
主题中讨论的其他器件: TPSM82823A

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道 TPSM83100最坏情况下的最小导通时间? 我无法找到此参数的值。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周 星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:

    如果可能、您能否在此主题帖上分配其他人、因为这是一个紧急请求? 在下周三之前等待响应是不可接受的。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shunsuke、

    对于最短导通时间、您究竟是什么意思? TPSM83100是一个集成了4个开关的模块、能够将输入电压降压和升压、使其达到稳压输出。

    如果输出电压过高、它将停止开关或将电流推回电源、具体取决于所选的模式。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。 在降压直流/直流转换器的 COT 架构中、最短导通时间限制了最小输出电压。 例如、TPSM82823A 在数据表上描述了导通时间的公式。

    但我误解 TPSM83100采用 COT 架构。 但 TPSM83100采用峰值电流模式控制。 在峰值电流模式控制中、我是否可以知道如何估算可用的最小输出电压?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shunsuke、

    TPSM83100是一款降压/升压转换器。 因此、它可以将输入电压提高或降低到您需要的目标电压。  

    我不明白您为什么认为最短导通时间决定了同步转换器中的最小输出电压。

    输出电压的建议工作条件为1.2V 至5.5V。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    请让我修改一下问题、找出客户的问题。 TPSM83100是否具有最短导通时间或最短关断时间?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我想您的意思是升压模式下的最短关断时间和降压模式下的最短导通时间、对吧?  

    它们约为50ns、它不是精度数据、但应该很接近。

    大多数情况下、我们并不关心该数据、因为在可以使用该器件的所有应用中、例如最大5.5V 输入电压和最小1.2V 输出电压、占空比都接近22%、这意味着导通时间接近110ns。  很远的情况下、存在较大的裕度。

    作为降压升压转换器,设备将自动更改为其他模式,例如在降压模式触发时或之前的最短关断时间时降压至降压-升压。

    此致

    TAO