This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS2640 E 保险丝2A 原理图验证

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422065/tps2640-tps2640-e-fuse-2a-schematic-verify

器件型号:TPS2640

工具与软件:

大家好、

 您可以为定制产品使用 E 保险丝2A 设计吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    请在 IN 引脚附近添加输入电容器。 建议的最小 CIN 为0.1uF。

    对于瞬态保护、您可以参考以下设计建议。  

    谢谢  

    Amrit Jit