This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:如果将输出电压设置为22V、如何解决该问题、IC 将损坏。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422010/tps552882-how-to-solve-it-if-set-output-voltage-of-22v-the-ic-will-be-damaged

器件型号:TPS552882

工具与软件:

如标题中所述、该引脚补偿的 RC 设置 在12V 输出下可以正常工作、但当更改为22V 输出时、轻负载启动期间会产生浪涌、并且几次启动后、IC 会损坏(用万用表进行测量显示引脚 VOUT 和 SW2直接连接、表示升压的高侧 MOS 可能会损坏)。 此 IC 可以与22V 输出一起使用、或者如何解决此问题?

启动画面

Sch. 图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您联系我们。 似乎在启动后、波形存在异常的电压纹波。

    您能否以1ms/div 或更短的时间将波形放大? 将采样率更改为最大。

    请将 SW1、SW2、电感器电流和 Vout 置于同一截屏中、以确定损坏前的工作条件。

    则可以 设置22V 输出。 但是、如果存在任何负载瞬态或其他瞬态情况、它可能会触发 OVP。 因此、建议考虑这种情况。

    此致、

    Mulin