This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:需要浪涌元件

Guru**** 2551550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420072/tps652353-need-for-surge-components

器件型号:TPS652353

工具与软件:

您好!

TPS652353的数据表显示以下内容:

在这里、我们谈论的是保护 IC 还是保护 LNB?

我们有一个系统、其中 LNB 经常出现故障。

我们正在努力确定可能的问题。 这两个组件未包含在最终 BOM 中、因此我正在尝试确认它是否会导致 LNB 故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在中国航空的假期,将于10月8日回复。 感谢您的耐心。
    奥罗拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 假日快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Colin 明天会给你反馈。 祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    我认为 D0和 D2可以保护 LNB 免受系统中意外浪涌的影响。

    我们建议您添加 D0和 D2、如数据表中的索赔。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的响应。

    您能否确认它确实用于 LNB 保护、而不是 IC 本身。

    我问、因为在所示的所有 EVK 设计中、数据表也仅说明您是否需要浪涌测试、然后使用。

    如果这确实是为 LNB 的,那么我需要改变很多现有的系统,这就是为什么我只想确定它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    我确认它是为了保护 LNB。  

    谢谢!

    Colin