This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892EVM:没有接收到输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421635/tps552892evm-no-output-voltage-is-received

器件型号:TPS552892EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS552892

工具与软件:

大家好、
我尝试在没有 I2C 的情况下使用 EVB。

我根据附图放置跳线。
VIN=12V 限制电流=1A
Rload=100 Ω

我无法在电路的输出上获得电压。

我是否必须首次将 EVB 连接到您的 GUI?

如果不是,问题可能是什么,如何解决。

非常感谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OFek、

    上图显示的是 TPS55289、而不是 TPS552892。

    据我所知、 TPS55289仅通过 I2C 导通。 请检查您拥有哪个电路板。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我有 TPS55289。

    是否有办法在没有 I2C 的情况下工作?

    如果没有,组件 TPS55289 本身是否也允许在没有 I2C 的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OFEK:

    TPS55289在没有 I2C 的情况下无法工作。 您 可以更改为 TPS552892 EVM 或在 TPS55289 EVM 上焊接 TPS552892 IC。 将 PG 和 CC 引脚悬空也可以。

    此致、

    Mulin