This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2026:用于电池认证的 BQ2026 IC

Guru**** 2373170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2026, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414714/bq2026-bq2026-ic-for-battery-authentication

器件型号:BQ2026
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我目前正在处理一个项目、已将 BQ2026 IC 用于电池认证。 但是、在尝试读取 BQ2026的唯一 ID 时、我会遇到问题。 以下是一些具体问题:

  1. 上拉/电源电压:
    您能否确认 BQ2026的正确上拉电压或电源电压应该是3.3V 还是5V?
    (目前、我们已将其连接到3.3V。)

      

 

  1. SDQ 线电压和上拉电阻器值:
    SDQ 线的预期初始状态或理想状态是什么? 在使用10kΩ 上拉电阻器时、我们在 SDQ 线上测得了0.5V 的电压(在控制器的 GPIO 引脚上)。 但是、当上拉电阻值降至1kΩ 时、电压会增加到3.23V。 您能否确认 SDQ 线路的上拉电阻值是否合适?
  2. 读取身份验证 IC:
    在尝试读取身份验证 IC 的默认值时、我始终收到"0000000"。 为了读取该值、我使用的是 ESP-WROOM-32模块。 我附上了一张图片供参考。
    (注意:我们在此阶段仅使用 ESP-WROOM-32进行概念验证。)

       

  1. 捕获 GPIO - D4的信号波形泡沫 ESP-WROOM-32。

    

         

 

 

 

  1. 根据 EVM 参考手册、对 BQ2026进行编程需要一个附加的12V 电路以及 EV2300。 但是、我目前具有 EV2400模块。 您能否建议使用 ESP-WROOM-32或任何其他微控制器将数据写入/编程到 BQ2026的替代方法?

 

      谢谢、此致、

      Shashi Kumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    1. VPUP 的电压范围可为2.65V 至5.5V。 3.3V 应该不是问题。

    如数据表中所示、Rpup 为5K 欧姆

    3.当您发出 持续时间为 tRST 的复位脉冲时、器件会如何响应?

    4.可以展示复位脉冲的波形吗?

    5. EV2400不支持 BQ2026EVM。 在微控制器中、您可以使用 GPIO 在 EVM 中的 PROG 引脚(J1 -引脚2)上提供编程脉冲   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen Aroul:

    感谢您的快速响应和建议。

    我已将 Rpup 更新为5K 欧姆、在移除 C6电容器后、SDQ 线路电压现已从之前的0.5V 增加到约3.2V。 我们现在能够成功读取器件 ID。 似乎是 C6电容器引起了设计中的问题。

    谢谢。此致、
    Shashi Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    感谢您的更新。 出于某种原因、之前在我的 e2e 帖子视图中没有显示原理图、并且我没有注意到 SDQ 引脚上的电容。

    是的、任何容性负载都将 违反器件时序规格、 正如您计算出的那样、这就是您的设计中出现问题的原因。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。