工具与软件:
您好!
我对我的设计中的 TPS2117感兴趣。
设计很简单、我有5V 电源和3.3V 电源、我需要使用滑动开关在它们之间切换。
我需要开关永远不会短接2个电源、只连接1个电源。
我建议的电路是为 IN1提供5V 电压、为 IN2提供3.3V 电压。 MODE 始终连接至5V。
5V 具有1k || 1k 电阻分压器、该分压器连接到 PR1。 请查看下图
高质量全分辨率图像在此处: https://slow.pics/c/ico5gzld
此电路是否完全正常工作?
如上所示、该开关有2个位置:NO CONNECT 和 GND。
未连接时、电阻分压器将保持其向 PR1提供约2.5V 电压的方式、而 PR1激活5V 电压。
当处于 GND 时、它会将 PR1引脚下拉至0V、这将断开5V 并激活3.3V。
是这样吗?
我应该使用此电路还是需要修改?
此致
Hossam