This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:TPS2117如何选择源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410347/tps2117-tps2117-how-to-select-sources

器件型号:TPS2117

工具与软件:

您好!

我对我的设计中的 TPS2117感兴趣。  

设计很简单、我有5V 电源和3.3V 电源、我需要使用滑动开关在它们之间切换。


我需要开关永远不会短接2个电源、只连接1个电源。

我建议的电路是为 IN1提供5V 电压、为 IN2提供3.3V 电压。 MODE 始终连接至5V。

5V 具有1k || 1k 电阻分压器、该分压器连接到 PR1。 请查看下图

高质量全分辨率图像在此处: https://slow.pics/c/ico5gzld

此电路是否完全正常工作?  

如上所示、该开关有2个位置:NO CONNECT 和 GND。

未连接时、电阻分压器将保持其向 PR1提供约2.5V 电压的方式、而 PR1激活5V 电压。  

当处于 GND 时、它会将 PR1引脚下拉至0V、这将断开5V 并激活3.3V。

是这样吗?

我应该使用此电路还是需要修改?

此致

Hossam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我觉得该实现方式很好。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。

    在本例中、我处于什么模式? 我认为它是优先模式、而不是手动模式。

    但是、在我的示例中、如何处于手动模式? 比如、是通过将5V 或 GND 连接到 PR1?  

    请说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我来检查一下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我在等你的分析,谢谢。 如果您通过仿真或真实硬件对此进行验证、我很感激、前提是您具有相应的板。

    我需要的电路在上方、其中主电源为5V、辅助电源为3.3V。 MODE 连接到5V、PR1通过分压器连接到5V、可提供2.5V…… 激活后的开关将 PR1引脚切换至接地、使其变为0V、这应该会断开3.3V 电压并激活5V 电压。

    请详细回答此电路。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    请参阅以下内容:

    如果您在评估上发现任何问题、我们可以进行复制。 请查看是否可以在 EVM 上进行测试。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用上面的原理图确认我以优先级模式运行。  

    另外、 手动模式是指我将额外电源连接到 MODE 和 PR1。 但是、如果我有5V 的 GPIO、而 SOURCE1为5V、这对于 IC 来说有同样的含义吗?  

    无论如何、我只是对我提供的原理图感兴趣、请检查并告诉我它是否能够完全像我提到的那样工作... 当开关断开(至 NC 路)时为5V、当开关接通(至 GND 路)时为3.3V。

    如果您对此进行仿真、我很感谢、因为我今晚没有评估板、所以我将发放我的产品原型板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就会回来讨论这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍在等待您的响应。

    但是、我决定在我的原型中使用此电路。

    我仍对 ST 引脚持怀疑态度。 我不需要或关心任何指示、因此我将其下拉至接地。 我在数据表中看到它"应该被拉高"、但我不希望这样。

    通过10k 电阻器将 ST 下拉至接地时、我的电路是否可以正常工作? 我不需要任何指示信号。

    这里是参考电路: https://imgur.com/gjgZpV9

    https://imgur.com/gjgZpV9https://imgur.com/gjgZpV9https://imgur.com/gjgZpV9

    请检查图片、如果一切正常、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉响应晚了。 我们有积压的关键客户请求。 电路正常。 ST 可以拉至低电平。