This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:CHG 引脚即使在为电池充电时也保持高阻抗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421554/bq24075-chg-pin-stays-high-impedance-even-when-charging-battery

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24079

工具与软件:

您好!

在我们的其中一个设计中、BQ24075上的 CHG 引脚连接到 MSP430上的输入引脚(通过内部上拉至 VCC、3.3V)。 如果一切正常工作、当 BQ24075正在为锂离子电池充电时、MSP430上的输入引脚读数应为低电平。 但在我们测试第一批 PCB 时、MSP430上的输入引脚始终显示为高电平、即使我们知道电池正在充电。

我在这里错过了什么? 请提供建议。

谢谢!

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZL:  

    请查看我的以下评论。  

    首先、在您的设计中、/CHG 引脚通过一个1千欧至100千欧范围的电阻器与 MSP430引脚连接到内部上拉? 不建议将/CHG 引脚直接连接到上拉电源轨。  

    我还想指出、/CHG 引脚将保持高电平、用于终止后的任何再充电。 数据表中的表9-2对此进行了说明。 在初始终止后、您是否可能会由于电池充电而看到/CHG 引脚读为高电平?  

    您是否能够获取显示 IN 引脚、/CHG 引脚电压和充电(或输入)电流处输入源插入电压的波形? 期望是、当适配器插入后充电开始时、/CHG 将驱动为低电平。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kreger 先生:

    感谢您的答复。

    1) 1)很遗憾、BQ24075上的 CHG 引脚直接连接到 MSP430输入引脚、中间没有一个电阻器。 我们将在下一次迭代中添加它。 但我怀疑这会导致 CHG 引脚在充电时保持高阻抗。

    2) 2)我注意到了表9-2。 我们尝试将电池电量耗尽至  3.5V 以下、然后拔下适配器并将其插回。 CHG 引脚在执行此类过程后保持高阻抗。 在我们的设计中、锂离子电池焊接到 PCB 上、因此始终连接到 BQ24075电路。 在这种设置中、之后的充电是否始终被视为"在初始终止后"? 这是我的主要怀疑。

    3) 3)在侧边注释上、与 BQ24079中一样、在4.1V 处端接有什么优势? 在之前的设计中、如果我们的器件始终插入适配器、某些锂离子电池在几年后会严重降级。 BQ24079是否有助于通过持续充满电来缓解电池老化?

    此致!

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZL:  

    请查看我的以下评论。  

    1)您是否能够使用修改后的电路板执行任何测试、其中/CHG 通过电阻器连接到上拉电源轨? BQ24075没有/CHG 引脚功能的已知问题、已上市10多年。  

    2)始终连接电池没有问题。 当拔下适配器然后插回时、这被视为新的充电周期。  

    3)通常、降低完全充电电压有助于电池老化、但我建议您咨询您的 电池制造商、以确定从4.2V 完全充电电压变为4.1V 是否会对您系统中使用的特定电池有利。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kreger 先生:

    我将订购一个修订版电路板、用来在两者之间使用电阻器测试 CHG、如果我发现任何问题、我们会给您答复。

    再次感谢您的答复。

    此致!

    ZL