This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:EN 引脚为低电平时的输出电压

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421945/tlv61070a-output-voltage-when-en-pin-is-low

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

如果 EN 引脚被拉至低电平且输入电压为3.6V、则内置 PMOS 的体二极管是否会产生任何输出电压? 我是否可以使用使能引脚进行电源控制、或者我是否需要包含另一个 MOS 来控制 TLV61070A 的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们使用一种特殊的 PMOS、它可以根据 Vin > Vout 切换体二极管方向。 因此、当 EN 为低电平时将不会有 Vout。 无需其他外部电路。

    此致、

    Travis