This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138是否具有有关采用无桥图腾柱的 PFC 的算法?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP20873, PMP22220, LMG3410-HB-EVM, UCD3138PFCEVM-026, UCC28600, UCD9240, UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417043/ucd3138-does-ucd3138-have-the-algorithm-about-pfc-with-a-bridgeless-totem-pole

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: PMP20873PMP22220LMG3410-HB-EVMUCC28600、UCD9240UC3854

工具与软件:

如果我想设计一个具有无桥图腾柱的 PFC、UCD3138是否在内部集成了上述算法?
如果不能保存、那么与 DSP 相比、UCD3138可以保存哪些工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们提供采用 UCD3138x 数字控制器的无桥 PFC (PMP22220)和图腾柱 PFC (PMP20873)参考设计。  

    您要问的问题与为什么 UCD 不同于其他基于 DSP 的 MCU、例如 C2x 产品。 在基于 DSP 的典型 MCU 中、所有内容都必须进行编码、包括 ADC、控制环路和 DPWM 模块。 但是、UCD 的控制环路已经蚀刻在器件上。 因此、UCD 是专用于任何电源的 MCU。

    在 SLUAAS7的下图中、误差 ADC、PID 和 DPWM 模块中的整个控制环路都刻蚀到器件上。 您只能更改用于修改控制环路的参数、例如 KP、KI 和 KD 值。  

    UCD 还使用我们强大的 Fusion Digital Power Studio GUI (https://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO)。 Fusion GUI 允许您查看寄存器和值  实时 调节输出电压。 因此、您可以实时修改这些值、并查看它们如何影响电源性能、例如 KP 值或故障阈值、  

    我会查看以下资源、详细了解这两款产品之间的差异。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP20873中的 L102 (487uH)是否要连接子板中的 ISO-RET_H? LMG3410RWHT 形成图腾柱的快速管、而 STY105NM50N 形成图腾柱的慢速管、与此类似


    2. PMP22220中没有整流桥吗? 为什么又称为无桥拓扑? 此外、这种无桥电路为什么没有升压电感器?


    3.是否有 PMP20873的源代码? 我可以通过哪些方式获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1) 1) PMP20873中的 L102 (487uH)是否要连接子板中的 ISO-RET_H? LMG3410RWHT 形成图腾柱的快速管、而 STY105NM50N 形成图腾柱的慢速管、与此类似

    是的、您回答正确。 Q1+Q2 MOSFET 是对交流线路进行整流的慢速 FET。 快速 PFC FET 位于 GaN 半桥子卡上。 PMP20873使用 LMG3410-HB-EVM (https://www.ti.com/tool/LMG3410-HB-EVM)。   

    2) 2) PMP22220中没有整流桥? 为什么又称为无桥拓扑? 此外、这种无桥电路为什么没有升压电感器?

    PMP22220是一款  交流开关无桥 PFC . 这是一种独特的配置、与典型的图腾柱 PFC 不同。 我们在无桥 PFC 视频(https://www.ti.com/video/6123653129001)中介绍了交流开关无桥 PFC 拓扑。 下面的屏幕截图就在视频的中途。

    我认为此设计使用共模扼流圈(CMC)和 EMI 滤波器中的电感作为升压电感。

    我忘记提一下 UCD3138PFCEVM-026 (https://www.ti.com/tool/UCD3138PFCEVM-026)也具有无桥 PFC 配置。有关如何在无桥 PFC 配置中配置 EVM 的说明、请参阅"在交错 PFC 或无桥 PFC 配置中评估 UCD3138 "(www.ti.com/.../slua677.pdf)应用手册。  UCD3138PFCEVM-026的固件可在线获取(https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-PFC)。  

    3) 3) PMP20873是否有源代码? 我可以通过哪些方式获得它?

    源代码目前未签署保密协议(NDA)。 请联系您当地的现场应用工程师(FAE)、与我们联系以获取 PMP20873源代码。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流无桥开关是否支持10KW 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 UCC28600在数据中不是 UCD3138?

      https://www.ti.com/lit/an/slua677/slua677.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有任何显示10kW 交流开关无桥设计的参考设计。 但是、理论上它应该是可行的。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不确定 UCC28600所指的是什么意思。 该部分未在文档中提及。

    此致!

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您打开 UCD3138PFCEVM-026的设计文件(https://www.ti.com/tool/UCD3138PFCEVM-026)时 、您会看到有一个错误、UCC28600不是 UCD3138!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传统 PFC 方法具有三个输入:交流电压、交流电流和总线电压。 然后构建一个电压外部环路和一个电流内部环路、其中电压外部环路将使用乘法器。 我发现在 PMP28073电路中、也有这三种类型的输入。 芯片内部的算法是否也是传统的 PFC 算法? 芯片内部集成了乘法器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    UCD3138具有一个集成的 PID 控制器。 您可以在 UCD3138数据表第37页查看 PID 级。

    所有 PID 路径都蚀刻到芯片本身。 您唯一可以更改的是参数、例如 KP、ki 或 KD 值。  

    但是、PFC 控制需要更多在 C 中编程的定制。虽然我们没有图腾柱 PFC 图、但 UCD3138PFCEVM-026用户指南 显示了第33页上无桥 PFC 的方框图、与图腾柱 PFC 类似。 深灰色框中的所有处理都是芯片本身的蚀刻路径。 其余的处理用 C 进行编程

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    UCD3138PFCEVM-026页面上的设计 zip 文件是 PWR050电路板、而不是 UCD3138PFCEVM-026。 PWR050是使用 UCC28600反激式控制器的辅助电源板。 PWR050用于提供辅助电源和输入交流电压监控信号。 您可以看到 PWR050在 UC3138PFCEVM-026用户指南第8页的原理图中的位置。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适用于 UCD3138的类似支持 UCD9240的 TI-Fusion-Digital-Power-Designer 的 GUI 软件?


    2. UCD92 *系列能否支持交错或图腾柱?  UCD3138与 UCD92 **系列相比有哪些优势?


    3.与 UC3854相比、UCD3138有哪些优势和好处?两者都有三个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张图中是否有错误? 交错 PFC 只有一个电流输入、而桥式 PFC 有两个电流输入?

      (__LW_AT__半无桥=交错 无桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    请与我们分享您的项目信息。 我们需要这些信息来进一步帮助您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我会将您的问题合并到一个帖子中。

    1) 1) 是否有适用于 UCD3138的类似支持 UCD9240的 TI-Fusion-Digital-Power-Designer 的 GUI 软件?

    UCD92xx 产品的 GUI 确实与 UCD3138x 产品使用的 GUI 不同。

    Fusion Digital Power Studio:UCD3138x 产品

    Fusion Digital Power 设计器:UCD92xx 等

    2) 2) UCD92 **系列是否支持交错或图腾柱?  UCD3138与 UCD92 **系列相比有哪些优势?

    UCD92xx 对于各种拓扑都不灵活。 我建议使用 UCD3138、因为它是一款更新的产品、具有更好的支持。

    3) 3) 与具有三个输入的 UC3854相比、UCD3138的优势和优点是什么?

    UC3854是一款纯模拟控制器。 您无法对 UC3854进行编程。

    4) 4) 此图中是否有错误? 交错 PFC 只有一个电流输入、而桥式 PFC 有两个电流输入?

    在 UCD PFC EVM 上、交错式 PFC 使用 ISENSE 分流器测量电流、而无桥 PFC 使用两个电流感应变压器测量电流。 这并不是控制交错 PFC 的唯一方法。 我认为、选择该设计是为了尽可能提高在同一电路板上采用单相 PFC、交错 PFC 和无桥 PFC 拓扑的兼容性。 如果您决定使用两个电流感应变压器控制交错式 PFC、则可以修改原理图和固件来执行此操作。  

    正如以上所述、请与我们分享您的项目信息、以便更好地为您的问题提供支持。 此外、您还可以联系当地的 TI FAE 以获取直接支持。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我的项目与 PMP20873-E1非常相似、后者是一种图腾柱拓扑。 如果您熟悉此电路板的固件、您能否介绍相关算法或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion Digital Power Studio:UCD3138x 产品。

    此应用程序在申请下载时始终被拒绝。 您能将其发送至我的电子邮件2733971425@qq.com 吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    请使用贵公司的电子邮件地址或大学的电子邮件地址申请访问权限、以供审批。

    另外、请更新您的个人资料、以确保其与您的申请信息相匹配。 我们需要对其进行身份验证。  

    谢谢