This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:与 UC3854相比、UCD3138的优势和优点是什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UC3854, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418695/ucd3138-what-are-the-advantages-and-benefits-of-using-ucd3138-over-uc3854

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件: UC3854PMP20873

工具与软件:

关于  PMP20873开发板使用 UC3854和 UCD3138、我们注意到它们有三个输入端:输入电压、输入电流和输出电压。 那么、与 UC3854相比、使用 UCD3138有哪些优势和好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个是模拟控制器、另一个是数字控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好不要在将来仓促和敷衍的回答,因为那些寻求建议的人需要更详细的解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我们分享项目详细信息。 有没有一个 FAE 与您合作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您最好正确阅读提供的文档、因为您在问最基本的问题、而浪费 TI 员工的时间、此时可以更好地利用这些资源来帮助那些提出更严重的问题的员工。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对你来说,这是一个简单的问题,但对其他人来说,如果没有其他办法,这可能需要很长时间的思考。 作为 TI 技术支持、如果您了解问题、您就可以轻松简单地予以解答。 为什么假装很忙、没有耐心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我了解了正在发生的情况、调整各种系数可以更好地优化性能。 谢谢你。