This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83102:Vout 与 Vin 相同或接近 Vin 的应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420295/tpsm83102-application-where-vout-is-same-as-or-close-to-vin

器件型号:TPSM83102

工具与软件:

TPSM83102/103是否可用作零压降直流/直流稳压器? 特别是、如果 Vin=3.3V 且 Vout=3.3V、TPSM83102/103是否实现稳定运行? 是否支持应用类型?

此外、Vout 的寄存器默认值是多少? 我能否对器件进行预编程、使其具有特定的默认 Vout 值?

谢谢!

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周 星期二之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉,因为我们是10月1日至10月7日的中国公众假期。

    是的、零压降应用对于降压/升压转换器( 例如 TPSM83102/3)绝对适用。

    两个器件的默认 Vout 为3.3V、TPSM83102和 TPSM83103之间的差异是内部 EN 位、83102默认禁用、而83103启用。

    然后、您可以通过 TPSM83102配置在器件开始切换之前所需的目标 Vout。

    此致

    TAO