This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:关于 PG 电压

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419941/tps63060-about-pg-voltage

器件型号:TPS63060

工具与软件:

您好!
我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户提出的以下问题。

我想询问数据表中列出的 PG 输出低电压。
在测试条件下、系统会显示 Ipgl=10uA。
(问题1)
这个10uA 的值是否由上拉电阻器确定?
(问题2)
如果问题1的答案是"是"、"Ipgl=300uA 的 PG 输出低电压"的最大电压是多少?
其中说明10uA 对应的 MAX = 0.4V、因此我想知道300uA 对应的 MAX 值是多少。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周 星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:

    感谢您的帮助。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    在我们的测试中、10uA 是恒流源。 但对于客户侧、您可以认为该电流是由上拉电阻器决定的。

    根据 VPG 在10uA 电流下的变化、我们可以知道 Vout 为5V 时内部 PG FET 的电阻范围为4K 至40K。 然后、如果施加300uA 的电流、PG 的最大值将为12V、这对于大多数应用来说是不可能的。

    此致

    TAO