This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:电源正常信号正在重新启动

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420041/tps546d24a-power-good-signal-is-restarting

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!

我们在电路板中使用 TPS546D24A 将12V 转换为0.5V、它运行良好。 然后突然、PG 信号每900ms 重启一次并探测输出电压、这看起来有一个小幅下降(请参阅下图)。

我们在电压警告限值下从0.45V 放宽至0.44V、PG 信号正常工作、始终保持高电平。 是否存在无法提供低电流的任何限制? 我们的负载为 ASIC、在此测试中的电流为500mA 至1A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    TPS546D24A 应能够支持轻负载或无负载、而不会出现任何问题。 如果您可以放宽 UV 阈值、请告诉我们。 如果您想知道导致跌落的原因、我需要您提供更多信息。

    例如:

    • 当您说它运行正常时、突然发现 PG 每900ms 切换一次、发生了什么变化? 这需要多长时间才能开始? 负载突然增加是否会导致输出电压下降? 了解电感器电流会有所帮助。
    • 除了 PMBus UV 警告外、是否向 VOUT 报告了任何其他故障?
    • 我认为这与问题无关、但我想指出的是、VSEL 引脚 Strap 配置设置为0.6V、而不是0.5V。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是轻负载问题。 似乎是瞬态电流问题。

    我们添加了一个5m Ω 电阻器来测量负载电流。 紫色迹线表示5m Ω 电阻器上的压降。 5m Ω 电阻器上的电压尖峰在~100us 内具有45mV 负载、即9A、而稳压器会将 PG 信号拉至低电平。

    此器件可以支持的最大瞬态电流是多少?持续多长时间? 它似乎不支持9A。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    该器件应能够支持高达40A 的额定电流的负载阶跃。 为了更大限度地减少负载瞬态期间的下冲和过冲、优化环路补偿和功率级设计非常重要。  

    如果您可以指定下冲和过冲要求以及最坏情况下的负载阶跃(它是9A 吗?)、我将能够在必要时提供有关元件选型的指导。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    我们将稳压器输出设置为0.5V、 可接受输出电压5%的下冲和过冲(即0.475V 至0.525V)。 最坏情况下的负载阶跃为15A。 我们已仿真了 PCB 布局 在16A 时的 IR 压降为@36mV、并且负载检测电路已置于负载下。

    30A 时、数据表中的负载响应为30mV 压降。 我们已看到电路板上出现类似的压降、但我们将欠压限制设置在此压降电压以上、并且 PG 信号在发生瞬变时被拉至低电平。 是否有机会解决这个问题?



    我还有一个问题、此器件的最小使能引脚高脉冲宽度阈值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendiran、  

    Tomoya 将于周一对补偿做出回应、以改善瞬态响应。  

    对于有关 EN 引脚上高脉冲宽度问题的第二个问题、 器件将识别  引脚高于1.05V 典型值(最大1.1V)的高电平、并且可以对延迟进行编程、如图7.6中所示。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 实现了用户可编程的 TON_DELAY 和 TOFF_DELAY 功能。  当编程为0ms 时、TON_DELAY 将在 EN 上施加大约100μs 的延迟。 脉冲宽度小于 TOFF_DELAY -器件可能会忽略 TON_DELAY。

    如果 TOFF_DELAY > TON_DELAY、则可能会忽略小于20μs 的脉冲宽度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    [报价 userid="417502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420041/tps546d24a-power-good-signal-is-restarting/5445904 #5445904"]我们将稳压器输出设置为0.5V、 可接受输出电压5%的下冲与过冲、即0.475V 至0.525V。 最坏情况下的负载阶跃为15A。 我们已仿真了 PCB 布局 在16A 时的 IR 压降为@36mV、并且负载检测电路已置于负载下。

    30A 时、数据表中的负载响应为30mV 压降。 我们已看到电路板上出现类似的压降、但我们将欠压限制设置在此压降电压以上、并且 PG 信号在发生瞬变时被拉至低电平。 是否有机会解决此问题?

    要在负载阶跃为15A 时满足5%的目标要求(25mV)、您需要将 VLOOP 增益设置为大于或等于4。 目前、使用 Comp Code 8将其设置为2、因此您需要将其更改为 Comp Code 9。 但是、要切换到 Comp Code 9、您将需要增加开关频率或增加输出电容。