This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:带 MOSFET 的电机 PWM 控制

Guru**** 2573355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421881/ucc23513-pwm-control-for-motors-with-mosfet

器件型号:UCC23513

工具与软件:

大家好!

我们正在开发用于24V 电机的 PWM 控制器、我有一些问题

1.要计算 R_EXT ,我不是很理解 roh_buf 参数。

2.我需要知道我是为 MOSFET 选择正确的 Rg、还是要考虑其他因素?

感谢您提前提供的帮助

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    R_EXT 是否代表原理图中 R33+R26的总和? 我同意您的数学方法、尽管 Vf 会随温度的变化而变化。 10mA 通常可确保输入电流在整个工作温度范围内保持在5mA 和15mA 范围内。

    根据 SN74数据表、我认为 ROH 看起来更接近25欧姆(典型值)、但无关紧要。

    对于 R32、较低的 Rg 将增加开关速度和效率。 如果以>30kHz 的开关频率为目标、这将是一个很好的选择。 但是、较快的 dV/dt 可能会在高电压开关节点中暴露一些谐振频率、从而导致过冲和振铃。 如果您使用的电源电压接近 MOSFET VDS 额定值、则必须小心降低 R32、避免出现瞬态过压、以免导致 FET 进入破坏性雪崩击穿。

    此致、

    Sean