This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:-

Guru**** 2513145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421333/lm3409-q1--

器件型号:LM3409-Q1

工具与软件:

您好!

我们在逆变器的设计中使用 LM3409-Q1 IC。 为了进行分析、我们想知道 IC 的 Coff 引脚消耗的典型电流是多少。
谢谢、此致

K Venkata Kishore.
LTTS 顾问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我可以告诉您、此引脚的电流消耗 非常低(在 nA 范围内)、但并未指定此引脚的典型电流消耗。 这根本不应影响您的关断时间计算、因为这将由您为关断和关断选择的值决定。  

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    这是我们给 Coff 引脚的电路、PL_VREF 是由电压稳压器提供的5V 电源。

    我们面临一个问题、即由于稳压器电流不足、PL_VREF 的电压未被正确调节。 因此、要诊断 此问题、我们需要知道此 Coff 引脚消耗的最大电流是多少。

    或者最好能接收一些示例计算来确定该引脚消耗的电流。

    谢谢!

    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishore:  

    Coff 引脚应以输出电压为基准、而不是5V 电源、如果不以输出电压为基准、则将失去恒定纹波特性。 我不认为您的调节问题都是由 Coff 引脚引起的。 该引脚的绝对最大持续电流额定值为+/- 1 mA、但正如我所说、典型值应甚至低于该值。 如果提供 Vin、Vo 和开关频率、我可以提供更具体的答案。  

    谢谢!

    Jaron