This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:带 MOSFET 的电机 PWM 控制

Guru**** 2553780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421887/ucc23513-pwm-control-for-motors-with-mosfet

器件型号:UCC23513

工具与软件:

大家好!

我们正在开发用于24V 电机的 PWM 控制器、我有一些问题。

 

  1. 要计算 R_EXT、我不太理解 roh_buf 参数。
  2. 我需要知道我是为 MOSFET 选择正确的 Rg、还是要考虑其他因素?

 

感谢您提前提供的帮助

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您的原理图中是 R_EXT R33还是 R32?

    SN74缓冲器有一个40mA 源电流、其两端为1V、输出电阻约为25欧姆(下图5)。 您可以将其用作 roh_buf 估计值。

    您的112计算结果大致正确。 Roh_buf、R33和 R26的串联组合只需将进入~2.2V 输入二极管的输入电流限制为3.3V、即连接到 IF=~Ω 10mA。 输入二极管的 Vf 取决于温度、但其中的 IF 容差较大、因此这种变化应考虑在内。 只要输入电流保持在5mA 以上和20mA 以下、器件就可以正常工作。  

    R32是栅极电阻器、使用的值越低、开关速度和效率就越高。 如果开关频率较高、您可能需要使用较低的值进行实验。

    此致、

    Sean