This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:有关 PCB 内 SRP 悬空的问题。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421863/bq76952evm-question-about-floating-of-srp-inside-the-pcb

器件型号:BQ76952EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952、BQ76972

工具与软件:

与之相关的人员、

我使用 BQ76972 (或 BQ76952)开发 BMS 系统。 在评估板中、电流将流经 PCB 并穿过 BAT-布线。 由于 BAT-布线通过 NT1网带连接到 VSS、使电芯1N (电池包的底部导线)和电流分流电阻器 R30 (SRP 输入)左侧都连接到 VSS。  

在我的应用中、电池负极线(高电流通过)不会通过我们的电路板、这意味着电流分流器 R30在我们的 PCB 外部。 在本例中、我不希望将电芯1N 和 SRP 的输入都连接到 PCB 上的 VSS、从而形成另一条电流通过 PCB 的路径(我希望所有电流都通过外部 BAT-电缆)。 在这种情况下、我可以直接将电芯1N 连接到 PCB 上的 VSS 并使 SRP 输入在 PCB 上保持悬空吗? 如果对于某些应用、我们不使用 BQ76972来测量 BAT-电缆不存在的电流、SRP 输入的悬空会损坏 BQ 吗?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    建议在未使用 SRP 时、该引脚应连接到引脚17 (VSS)。 如需了解有关未使用引脚的更多信息、请参阅 表16-3. 端接未使用的引脚 请参见 BQ76952数据表

    如果 SRP 引脚未偏置到 VSS、则在测量检测电阻两端的电流时会不准确、并且 SRP 上的电压也可能会浮动或下降。

    对于您的特定应用、如果您不测量电流、则可以改用零欧姆电阻器将 SRP 短接至 VSS、如果您想进行电流测量、则可以将其保持为未填充状态。

    此致、
    Alexis