This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用 BQ76942的5S 硬件和软件配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418353/bq76942-hardware-and-software-configuration-for-5s-using-bq76942

器件型号:BQ76942
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ76952

工具与软件:

您好!  

由于我正在从事基于锂离子电池的产品设计项目、因此我选择了 BQ76942作为 AFE。

电池有5节串联电池。  

这里 我有几个问题:  

1)根据数据表示例设计 (第69页)中给出的7节串联电池、我们已将端子 VC4、VC5、VC6、VC7、VC8短接。 VC9以及 VC10-VC9、VC9-VC3、VC3-VC2、VC2-VC1和 VC1-VC0之间连接的电芯。 是这样吗? 请查看并评论(如果有)。

注意:在设计中忽略4节串联电芯配置的额外配置连接(将 VC3和 VC4通过 R44和 C14短接配置)。

2) 2)根据上述电路、在 BQstudio 中的 VCELL_MODE 配置中需要为5个串联电芯启用多少位?

根据参考文档(BQ76942、BQ76952电池监控器的简单配置) 展示了8节串联电池的示例、并启用位10、位9、位6、位5、位4、 位3、位2和位1。  

当我对5节电池进行相同配置时、欠压保护会触发、在 第9节电池的 BQ Studio 主页上、欠压保护也会显示为0V。

请建议使用上述电路的5节电池配置是否需要启用 VCELL_MODE 的位9?

据我所知、仅 需要启用位10、位4、位3、位2和位1。 在这种情况下、不需要位9即可启用。 请提出建议。

链接: https://www.ti.com/lit/ug/sluu446d/sluu446d.pdf?ts = 1727091445897&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FEV2400

谢谢、此致、

Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikumar、您好!

    1)您尝试分享的图片没有显示在我的最后 "你说什么? 此外、 第16.6节未使用引脚 BQ76942数据表中的 还应提供有关如何端接未使用引脚(例如电芯连接)的帮助。

    2) 2)您是否介意分享您的整个 bqStudio (.gg)文件? 此外、有关电池连接方式的图片也会有所帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    1) 1)好的、我要分享电路的 PDF。 如我所述  第16.6节未使用引脚。   尽管我得到了欠压触发器和。 请检查并 向 我提供相同的建议。

    e2e.ti.com/.../BQ76942_5F00_CKT.pdf

    2)好的,我正在共享的(.gg)文件,注意我是在开发的初始阶段,这里我只启用了 CUV 和 COV,具有 VCELL_MODE 设置。

    BQ studio -主页图像

    BQ STUDIO - VCELL MODE 寄存器

    BQ Studio -(.gg)文件

    e2e.ti.com/.../BQ76942_5F00_5S-cell-configuration-file.gg.csv

    我们采用5节串联电池配置、锂离子电池可实现16V 至21V 的电压。

    谢谢、此致、

    Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikumar、您好!

    感谢您分享显示原理图和 bqStudio 文件及屏幕截图的 pdf 文件。 根据这些文档、看起来 VCELL 模式设置正确。 您能否分享一个屏幕截图、其中显示故障发生时的 bqStudio 全屏或者故障发生时的.gg 文件?  我没有看到您共享的当前文件的错误。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis_H

    感谢您对设计文件进行确认。

    当我们按照 文档"BQ76942/52电池监测器的轻松配置(修订版 A)"中提供的示例配置 Vcell_Mode 时、会发生故障

    请注意为8节串联电池配置提供的示例。

    1)根据文档示例:发生故障  

    2)根据我的理解:没有错

    请根据我的设计更正需要的配置。 1还是2?

    谢谢。此致、

    Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikumar、您好!

    感谢您指出这一点。 设计的配置应为2)。 EVM 用户指南中的8S 电池配置参考的 VCELL 模式文档图片不正确。  第13.3.2.19节"设置:配置:Vcell 模式" 中的 说明详细介绍了应如何配置 VCELL 模式。  

    此致、
    Alexis